Utiliser des lentilles tubes avec des objectifs corrigés à l'infini
Cette note correspond à la Section 9.2 du Guide de Ressources en Imagerie.
Pour créer une image avec un objectif corrigé à l'infini, il faut utiliser une lentille tube pour faire la mise au point de l'image. Un avantage de l'utilisation d'un objectif corrigé à l'infini avec une lentille tube est qu'il peut y avoir un espace entre l'objectif et la lentille tube. Cet espace permet d'insérer des composants optiques supplémentaires dans le système, tels que des filtres optiques ou des séparateurs de faisceau. La distance entre un objectif corrigé à l'infini et la lentille tube (L) peut être modifiée par rapport à la distance recommandée ou optimale, mais cela aura une incidence sur le diamètre du champ d'image (∅). Les équations 1 et 2 sont des formules d'approximation pour déterminer la relation entre (∅) et L.
où ∅1 est la pupille de sortie de l'objectif, f1 est la distance focale de l'objectif, et NA est l'ouverture numérique de l'objectif.
Où L est la distance entre l'objectif et la lentille tube, ∅2 est la pupille d'entrée de la lentille tube, f2 est la distance focale de la lentille tube, et ∅ est le diamètre du champ d'image.
Exemple d'application:
En utilisant un objectif M Plan APO 10X (#46-144), une lentille tube MT-1 (#54-774) et une caméra à capteur 2/3", quel est l'espacement maximal entre la lentille tube et l'objectif sans vignettage ? La distance focale de l'objectif (f1) est de 20 mm et la NA est de 0,28, le diamètre de la pupille de sortie peut donc être calculé :
Un capteur d'image 2/3" a une diagonale de 11 mm, donc ∅ doit être au moins de 11 mm. La distance focale de la lentille tube MT-1 est de 200 mm et le diamètre de la pupille d'entrée est de 24 mm. Par conséquent,
Tant que l'espacement entre la lentille tube et l'objectif est inférieur à 232,7 mm, il n'y aura pas de vignettage.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.