|
|
Le verre intelligent électrochrome standard change de transmission en fonction de la tension appliquée. |
|
|
Le nouveau verre intelligent multifonctionnel transparent fait également office d'affichage et de système d'imagerie. |
|
|
Le verre intelligent multifonctionnel contient des composants optiques microstructurés intégrés invisibles à l'œil nu. |
|
|
Ce matériau révolutionnaire a des impacts potentiels en matière de reconnaissance gestuelle, de maisons intelligentes, de technologie portable et bien plus encore. |
Le verre électrochrome, ou verre intelligent, varie sa transmission en fonction de la tension appliquée et gagne en popularité dans les maisons éconergétiques, les vitres d'automobiles haut de gamme et d'autres applications où un contrôle précis de la lumière transmise est avantageux. Cependant, un nouveau type innovant de verre intelligent multifonctionnel avec micro-optique intégrée invisible fait également office d'affichage et de système d'imagerie, ouvrant ainsi la voie à une myriade de nouvelles technologies.
Le verre électrochrome est la technologie communément associée au « verre intelligent ». De nombreux types de verre électrochrome contiennent une couche de cristaux liquides qui permet au matériau de passer d'un état transparent à un état opaque. Lorsqu'aucune tension n'est appliquée au verre électrochrome, les cristaux liquides sont orientés au hasard, diffusant la lumière incidente et empêchant la transmission. Cependant, lorsqu'une tension est appliquée, les cristaux liquides s'alignent, permettant à la lumière de se transmettre à travers le verre. Le département de l'Énergie des États-Unis signale qu'environ 30% de l'électricité consommée dans les bâtiments américains est dépensée pour compenser l'énergie perdue par les fenêtres, de sorte que l'adoption généralisée du verre électrochrome pour le contrôle de la lumière a le potentiel de réduire considérablement la consommation énergétique.1 Le verre électrochrome est également utilisé dans d'autres applications telles que les fenêtres à atténuation électronique pour les avions plus récents.
Alors que le verre électrochrome est utile pour le contrôle de la transmission, le nouveau verre intelligent multifonctionnel développé par ZEISS introduit un large éventail d'autres capacités, telles que le suivi oculaire ou le suivi des gestes, sans aucun système optique visible. Le verre multifonctionnel contient une série de composants optiques microstructurés intégrés qui sont totalement invisibles. Ainsi, Alexandre Gatto de ZEISS Microstructured Optics explique : « Vous pouvez utiliser n'importe quelle taille de verre avec n'importe quel nombre de fonctions. Le verre intelligent pourra bientôt éclairer, identifier, filtrer et projeter. C'est une innovation fantastique qui pourrait être utilisée pour faire de grandes choses dans la réalité augmentée et dans l'industrie automobile. »
Le verre intelligent multifonctionnel est toujours en cours de développement par ZEISS, mais ils l'ont présenté lors d'une démonstration de reconnaissance gestuelle au salon SPIE Photonics West 2019 à San Francisco, aux États-Unis. Cette technologie offre un immense éventail d'applications potentielles : systèmes intuitifs de reconnaissance gestuelle, maisons intelligentes avec surfaces vitrées à transmission variable qui servent également d'écrans, affichages tête haute pour pare-brise d'automobile et technologie portable pour la réalité augmentée. Une technologie similaire est déjà utilisée pour les écrans semi-transparents dans les réfrigérateurs intelligents et autres types d'écrans sophistiqués.
Est-ce qu’Edmund Optics vend du verre intelligent multifonctionnel ou du verre électrochrome ?
Est-ce qu’Edmund Optics vend une technologie qui utilise des cristaux liquides comme le verre électrochrome ?
Bien qu'elles servent un but différent de celui du verre électrochrome, Edmund Optics vend des Lentilles Plates Dirigées par Polarisation contenant un film en cristal liquide polymérisé. Selon la polarisation de la lumière incidente, les Lentilles Plates Dirigées par Polarisation auront une distance focale positive ou négative. Plus d'informations sur cette technologie peuvent être trouvées ici.
1. Bourzac, Katherine. “Smart Glass Made In One Step.” Chemical and Engineering News, 19 July 2012, cen.acs.org/articles/90/web/2012/07/Smart-Glass-Made-One-Step.html