Propriété découlant de la nature ondulatoire de la lumière. La lumière polarisée est constituée d'ondes qui oscillent d'une manière définie et prévisible. La direction dans laquelle pointe le vecteur de champ électrique lorsqu'il se propage dans l'espace définit l'état de polarisation. S'il oscille dans un seul plan, l'état de polarisation est linéaire. S'il tourne autour de l'axe de propagation, l'état de polarisation est elliptique ou circulaire.
See also Polarizing Efficiency , Linear Polarizer , Unpolarized , Wire Grid Polarizer , S-Polarization , Circular Polarizer , P-Polarization , Extinction Ratio , Non-Polarizing Beamsplitter