Acronyme qui signifie amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). La structure de base repose sur un milieu actif (gaz ou semi-conducteur) contenu entre deux réflecteurs. Les réflecteurs d'un laser contiennent la lumière en la faisant osciller à travers un support de manière répétée, ce qui permet à l'énergie de s'accumuler à chaque passage. Le rayonnement laser s'échappe grâce à un miroir partiellement réfléchissant dans l'assemblage.
See also Coherent Light , Gas Laser , Solid State Laser , Power Density , Spatial Mode , Warm-Up Time , Laser Damage Threshold , Modulation Bandwidth , Longitudinal Mode Spacing , Static Alignment