Le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide (c) et la vitesse de la lumière dans un matériau réfractif (v). L'indice de réfraction d'un milieu donné varie en fonction de la longueur d'onde parce que la vitesse de la lumière varie en fonction de la longueur d'onde. Les indices de réfraction courants comprennent nd (la raie jaune de l'hélium à 587,6 nm), nf (la raie bleue de l'hydrogène à 486,1 nm) et nc (la raie rouge de l'hydrogène à 656,3 nm).
See also Abbe-Number , Birefringence , Angle of Incidence , Glass Code , Angle of Reflection , Dispersion , Refraction , Gradient Index , Cladding