Comment Choisir un Grossisseur
Sélectionner le Correct Grossisseur pour vos Besoins
Pour choisir le grossisseur convenant à votre application, vous devez tout d'abord déterminer quels outils seront utilisés pour ce job; déterminer ensuite la taille et le caractère du sujet; et finalement, analyser le caractère de la surface objet.
Nombre d'Eléments:
Une simple lentille est suffisante pour de faibles puissances. Grossisseurs de haute puissance nécessitent deux lentilles ou plus pour améliorer la résolution et la correction d'abérrations chromatiques et autres.
Distance de Travail:
La distance du grossisseur à l'objet visionné. Cette distance est une importante considération avec regard du type de travail qui doit être réalisé sous le grossisseur. Si votre travail nécessite l'utilisation d'outils, un grossisseur avec une distance de travail élevée permettra suffisamment d'espace pour utiliser les outils et visionner confortablement l'objet. Des grossisseurs avec de faibles distances de travail avec hautes puissances sont préférées pour un travail d'inspection rapprochée.
Champ de Vision
L'aire vue à travers le grossisseur. Lorsque la puissance augmente, le diamètre de la lentille et le champ de vision diminuent. A une puissance 5 (5X), champ de vision est autour de 1.5". A une puissance 10 (10X), c'est autour de 0.5". Généralement, c'est préférable d'utiliser une faible puissance pour le scannage de plus larges surfaces et haute puissance pour de petites aires.
Repos de l'Oeil:
La distance maximale que l'oeil peut être du grossisseur et toujours procurer un champ de vision complet. Un repos de l'oeil procure un visionnement plus confortable.
Profondeur de Champ:
La distance entre les points les plus proches et les plus éloignés auxquels un grossisseur dans une position fixée reste au point. La profondeur de champ dimunue lorsque les puissances augmentent.
Traitement:
Les surfaces de lentilles traitées avec des traitements spécaiaux d'anti-réflexion réduiront la perte de lumière et sont particulièrement utiles pour des applications de faible niveau d'intensité.
Grossissement:
10" est assumé être la plus proche distance que vous pouvez mettre au point pour une vision conformatble. Un objet à seulement 1" de votre oeil sera 10 fois plus large, mais non au point. La fonction d'un grossisseur est de rendre ce proche visionnement possible. Puisque une distance focale de 1" apporte une cliare vision de 1" en provenance de l'oeil, un objet à cette distance est vu clairement et apparaît 10 fois plus proche que lorsque visionné à une distance de 10". Un tel grossisseur est généralement appelé un 10X ou puissance 10. La puissance grossissante actuelle variera légérement, dépendant de la distance de travail, distance de repos de l'oeil et les caractéristiques de l'oeil observeur.
Taille vs. Puissance dans Grossisseurs
Un parfait grossisseur serait de poids léger, ayant un large diamètre, procurant une large aire de visionnement, et offre un grossissement de libre distortion. Cependant, incorporant tous es paramètres en une unité est optiquement impossible. La puissance grossissante d'une lentille depend de sa distance focale (fl). La distance focale, depend la courbure de lentille; plus grande sera la courbure, plus court sera la distance focale et plus grande sera la puissance. Dans la conception d'un simple grossisseur peu cher, le diamètre de la lentille diminuera lorsque la courbure augmentera pour procurer une puissance plus élevée. Inversement, lorsque la courbure est diminuée à plus basse puissance, le dimaètre augmente généralement avec une augmentation résultante dans l'aire de visionnement. En addition, la distortion augmente généralement avec une augmentation en courbure. Par conséquent, un grossisseur avec un large diamètre offre plus de visionnement et moins de puissance. Donc, large champ de vision et haute puissance ne peuvent être incorporées dans une simple conception sans élaborer, peser, lentilles de coût élevé.
Choisir un Grossissement et Champ de Vision
Exemples de l'aire de visionnement utilisant les puissances de grossissement suivantes:
![]() 6X |
![]() 9X |
![]() 12X |
![]() 20X |
Systèmes Basiques

Simple Lentille:
La simple lentille est une simple lentille positive. Les lentilles simples sont suffisantes pour un travail qui nécessite seulement des grossisseurs de faible puissance, tels que 2X ou 3X. Grossisseurs de simple lentilles déforment la couleur sur les franges externes de l'image et par conséquent perte de tranchage.

Doublet:
Le doublet se compose de deux simples lentilles utilisées en conjonction avec chacune d'elles mais non accolées. Le doublet procure une image de meilleurs qualité du fait qu'il corrige la distortion de couleur d'image externe. Il n'a pas nécessairement plus de puissance qu'une simple lentille, mais il procure une meilleure qualité d'image.

Achromat:
Un achromat est une simple lentille positive cémentée à une simple lentille négative. L'avantage primaire est qu'il est corrigé pour deux couleurs et fonctionne bien à hautes puissances. La plupart des grossisseurs de haute qualité utilisent des achromats pour éliminer les marges de couleur au bord des objets.

Triplet:
Cémentation de trois lentilles produisant celui-ci. Les triplets produisent une meilleure qualité d'image, sont corrigés pour trois couleurs, et donnent peu ou pas de distortion d'image. Ils sont mieux utilisés pour des travaux nécessitant une grande précision à des niveaux élevés grossissants de 10X à 12X. Les comparateurs sont des exemples de triplets.
QUALITE DE SYSTEMES GROSSISSEURS
Combien vous déboursez sur un grossisseur devrait être déterminé par l'application pour laquelle il sera utilisé. En achetant le grossisseur le moins cher amène souvent à des résultats non satisfaisant et frustrant. Tout grossisseur vous achetez devrait être un outil pour convenir aux rigueurs de l'environnement utilisé. Additionnellement, il est imprudent d'expecter le même grossisseur pour satisfaire les besoins de différentes fonctions. Ci-dessous sont de nombreux facteurs affectant la qualité du grossisseur, aussi bien que la fonction pour lequel il est le plus approprié.
PLANEITE DE CHAMP
Du fait de lois physiques, la partie externe de l'image formée par une simple lentille peut apparaître hors point. Plus le grossissement sera grand-ainsi que la courbure de la lentille-plus élevé sera le problème. Ceci peut facilement être surmonté en concevant un grossisseur qui a plus qu'une lentille. Un triplet a un "champ plat" ce qui signifie que l'aire netière de vision est au point et non distordu.
DISTORTION COULEUR
Du fait de lois physiques, la lentille peut produire un effet prisme en donnant les franges d'images de mauvaise couleur connues comme abérration chromatique. De simples lentilles mettent au point des couleurs variables à différents points. Les achromats avec deux simples lentilles cémentées corrigent ceci en causant de nombreuses couleurs de mettre au point au même point.
MAGNIFIER SELECTION GUIDE
| Type | Power | Advantages | Users and Uses |
|---|---|---|---|
| Comparators | 6X-12X | Equipped with reticles for precision measurement of small parts, angles, holes, diameters, thread size, etc. | Printers, aerial photography, magnetic code users, machinists, printed circuit inspection |
| Loupes | 2X-10X | Worn at the eye or mounted on a spectacle frame for easy hand-held inspection | Watchmakers, jewelers, QC inspectors, toolmakers, instrument makers |
| Linen Testers | 5X-9X | Magnifier with folding stand has grid scale on base for hands-free use | Counting threads in textiles, printing, engraving, circuit boards |
| Opaque Base Magnifiers | 6X-12X | Base shuts out undesirable light, rests directly on work, accepts reticles | Examining negatives, stripping work over a light table, aligning camera systems |
| Transparent Base Magnifiers | 6X-12X | For pinpoint examination, base admits light | Editors, stamp/coin collectors, photographers |
| Hastings Triplets | 7X-20x | Handheld, pocket size, color corrected, flat field | Gemologists, engravers, machinists, editors , printers, photo finishers |
| Direct Measuring Microscopes | 20X-300X | Pocket size "microscope" for jobs requiring more than 20X power, reticles available | Extremely versatile for detection of flaws, scratches and imperfections |