Choisir le Correct Oculaire
L'oculaire est une partie intégrale de tout composant de système visuel. Son but est de grossir l'image réelle formée par un objectif ou système de reali intermédiaire. Pour cette raison, le conception oculaire affecte le grossissement, luminosité de l'image, planéité de champ, et abbérations de ces systèmes. Comme dans tous les systèmes optiques, le conceveur est à la recherche d'un avantage sur un autre, dans l'effot d'optimiser l'oculaire pour des applications spécifiques. Dans le choix d'un oculaire approprié, le besoin est de considérer le système particulier étant assemblé. Puisque chaque oculaire à des avantages individuels, un système spécifique peut favoriser un oculaire sur un autre. Par exemple, les oculaires RKE® sont généralement intégrés dans des instruments industriels OEM du fait de leurs larges champs apparent, repos de l'oeil et logement robuste. Voici une bref description des conceptions disponibles:
Huygens: Cette conception consiste de deux lentilles plano-convexes, avec les surfaces planes faisant face à l'oeil. Ceci offre une correction latérale de couleur et diminue le coma pour un champ plat. Généralement pas utilisé avec un réticule du fait que le plan image est entre les deux lentilles. Souvent utilisé en systèmes économiques.
Ramsden: Ces oculaires consistent de deux lentilles plano-convexes avec les surfaces planes ne faisantes pas face à chacune d'elles. La couleur latérale n'est pas complètement corrigée du fait que le plan focal est externe, mais permet cette conception d'être utilisée avec un réticule.
Kellner: Cette conception s'améliore par rapport au Ramsden en remplaçant la lentille avec un achromat, amenant une meilleure correction de couleur. Ceci offre de fortes puissances, champ lumineux à faibles/moyennes puissances mais très court repos d'oeil à de courtes distances focales (haute puissance). Une substitution d'une lentille double-convexe par une lentille plano-convexe n'est pas commune.
Edmund Optics RKE®: Amélioration de la conception Kellner, les oculaires RKE® offrent un large champ, correction excellente d'abbérations et plus long repos de l'oeil. Ils sont fabriqués dans nos locaux et sont fabriqués avec les meilleurs indices de verre d'index élevé et de traitements d'anti-réflexion. Ils sont souvent intégrés dans des instruments OEM.
Orthoscopique: Cette conception consiste d'un champ équivalent d'un triplet avec un simple élément (plano-convexe). Il offre une excellente correction de couleur, de contraste. Il est également supérieur à la conception Kellner résultant en un repos de l'oeil relativement long. Les oculaires orthoscopiques ont des champs apparent modérés.
Plössl: Aussi connu comme oculaires symmétriques, ils sont composés de deux achromats (crown faisant face). Les oculaires Plossl offrent un long repos de l'oeil et supérieur champ de vision que l'orthoscopique. Ils sont cependant plus bas en distortion que la conception orthoscopique.
Erfle: Cette conception est extrêmement populaire dans des applications à large champ. Consiste généralement de 5 ou 6 éléments et offrent un long repos de l'oeil mais une distance de travail relativement courte. La distortion (pour des champs angulaires similaires) est comparble à celle de l'orthoscopique.

Guide de Sélection Oculaire
|
| • • • • Excellent | • • • Very Good | • • Good | • Average/Poor |
(Note: Pour référence uniquement. Données basées sur prescriptions générales et peuvent varier pour des conceptions particulières.)
Si vous souhaitez voir d'autres sujets couvrant ou plus d'informations détaillés, laissez le nous savoir. Nous vous invitons à discuter toutes suggestions ou besoins spécifiques à votre application avec notre département d'ingénieurie à [email protected] ou au +33 (0) 820 207 555.