Expanseurs de faisceau laser
Cela correspond aux sections 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 à 6.5 du Guide des Ressources en Optique Laser.
Les expanseurs de faisceau laser augmentent le diamètre d’un faisceau collimaté d’entrée pour produire un faisceau collimaté de sortie de taille supérieure pour les applications telles que le balayage laser, l’interférométrie et la télédétection. Les expanseurs de faisceau laser contemporains constituent des systèmes afocaux développés sur la base de principes fondamentaux largement répandus dans le domaine des télescopes optiques. Dans de tels systèmes, les rayons de l’objet entrent parallèlement à l’axe optique des composants optiques internes et sortent parallèlement à ces composants. En d’autres termes, le système dans son ensemble ne dispose pas d’une distance focale.
Théorie de télescope
Les télescopes optiques, généralement utilisés pour observer des objets distants, notamment des corps célestes dans l’espace, sont divisés en deux catégories : les types réfracteurs et les types réflecteurs. Les télescopes réfracteurs utilisent des lentilles pour réfracter ou courber la lumière, tandis que les télescopes réflecteurs utilisent des miroirs pour réfléchir la lumière.
Il existe deux catégories de télescopes réfracteurs : képlériens et galiléens. Un télescope képlérien se compose de lentilles présentant des distances focales positives séparées par la somme de leurs distances focales (Figure 1). La lentille la plus proche de l’objet observé, ou image source, est appelée lentille d’objectif, tandis que la lentille la plus proche de l’œil, c’est-à-dire de l’image créée, est appelée lentille d’image.

Figure 1 : Télescope képlérien
Un télescope galiléen se compose d’une lentille positive et d’une lentille négative également séparées par la somme de leurs distances focales (Figure 2). Néanmoins, étant donné que l’une des lentilles est négative, la distance de séparation entre les deux lentilles est beaucoup plus courte que dans la conception képlérienne. L’utilisation de la distance focale effective des deux lentilles offre une bonne approximation de la distance totale, alors que l’utilisation de la distance focale arrière permet une plus grande précision de la distance.

Figure 2 : Télescope galiléen
La puissance de grossissement d’un télescope, ou inverse de grossissement, se base sur les distances focales des lentilles d’objectif et d’image :
Si la capacité de grossissement est supérieure à 1, le télescope grossit l’image. Si la capacité de grossissement est inférieure à 1, le télescope réduit l’image.
Théorie de l’expanseur de faisceau
Dans un expanseur de faisceau laser, le positionnement des lentilles d’objectif et d’image est inversé. Les expanseurs de faisceau képlériens se composent de deux lentilles présentant des distances focales positives séparées par la somme de leurs distances focales. Ils offrent des taux d’expansion élevés et permettent le filtrage spatial en raison du faisceau collimaté d’entrée focalisé sur un spot entre les lentilles d’objectif et d’image, ce qui produit un point au sein du système où se concentre l’énergie du laser (Figure 3). Néanmoins, ce principe chauffe l’air entre les lentilles, ce qui dévie les rayons lumineux de leur trajet optique et entraîne un risque d’erreurs de front d’onde, notamment dans le cadre d’applications laser haute puissance.

Figure 3 : Les expanseurs de faisceau képlériens présentent une focalisation interne, ce qui s’avère préjudiciable pour les applications haute puissance, mais utile en termes de filtrage spatial pour les applications de plus faible puissance

Figure 4 : Les expanseurs de faisceau galiléens n’ont pas de mise au point interne et sont parfaitement adaptés aux applications laser haute puissance
En cas d’utilisation de conceptions képlériennes ou galiléennes dans le cadre d’applications d’expanseurs de faisceau laser, il est important de pouvoir calculer la divergence du faisceau de sortie. Celle-ci détermine la déviation à partir d’une source parfaitement collimatée. La divergence du faisceau dépend des diamètres des faisceaux laser d’entrée et de sortie.
La puissance de grossissement (PG) peut maintenant être exprimée en termes de divergences de faisceaux ou de diamètres de faisceaux.
En interprétant l’Équation 4 et l'Équation 5, on observe qu’alors que le diamètre du faisceau de sortie (D0) augmente, la divergence du faisceau de sortie (θO) diminue, et vice-versa. Cependant, lors de l’utilisation d’un expanseur de faisceau pour minimiser le faisceau, son diamètre diminue tandis que la divergence du laser augmente. L’inconvénient d’un faisceau de petite taille est qu’il présente un grand angle de divergence.
De plus, il est important de pouvoir calculer le diamètre du faisceau de sortie à une distance de travail spécifique (L). Le diamètre du faisceau de sortie est fonction du diamètre du faisceau d’entrée et de la divergence de faisceau d’après une distance de travail spécifique (L) (Figure 5).

Figure 5 : Le diamètre et la divergence d’un faisceau d’entrée peuvent être utilisés pour calculer le diamètre du faisceau de sortie à une distance de travail spécifique
La divergence de faisceau laser est spécifiée en termes d’un demi-angle ; raison pour laquelle un facteur de 2 est requis dans le second terme de l’Equation 6.
Un expanseur de faisceau augmente le faisceau d’entrée et diminue la divergence d’entrée par la puissance de grossissement. Le remplacement des Équations 4 et 5 par l'Équation 6 produit le résultat suivant :
Application 1 : Réduction de la densité de puissance
Les expanseurs de faisceau augmentent la zone de faisceaux de manière quadratique par rapport à leur grossissement, sans impact majeur sur l’énergie totale que renferme le faisceau. Cela provoque une diminution de la densité de puissance et de l’irradiance du faisceau, ce qui augmente la durée de vie des composants laser, réduit les risques de dommage laser et permet l’utilisation de traitements et de produits optiques plus économiques.
Application 2 : Minimisation du diamètre de faisceau à distance
Bien que cela ne semble pas forcément évident, l’augmentation du diamètre d’un laser à l’aide d’un expanseur de faisceau peut générer un diamètre de faisceau plus petit à une certaine distance de l’ouverture laser. Un expanseur de faisceau augmente le faisceau laser d’entrée selon une puissance d’expansion spécifique, tout en diminuant la divergence selon la même puissance d’expansion, ce qui engendre un faisceau collimaté plus petit à une distance éloignée.
Exemple
Exemple numérique permettant d’explorer les équations d’expanseur de faisceau mentionnées plus haut :
Paramètres initiaux
Puissance de grossissement de l’expanseur de faisceau = PG = 10X
Diamètre du faisceau d’entrée = 1 mm
Divergence du faisceau d’entrée = 0.5 mrad
Distance de travail = L = 100 m
Paramètre calculé
Diamètre de faisceau à une distance L :
Comparez ceci au diamètre du faisceau sans utilisation d’un expanseur de faisceau au moyen de l’Equation 6.
L’utilisation d’un expanseur de faisceau 10X a diminué le diamètre du faisceau de sortie à 100 m de distance d’un facteur de plus de 5 comparé au même laser sans expanseur de faisceaur.
Application 3 : Minimisation de la taille du spot focalisé>
La taille du spot est généralement définie comme la distance radiale du point central d’irradiance maximum au point où l’intensité décroît jusqu’à 1/e2 de la valeur initiale (Figure 6). La taille du spot focalisé d’une lentille idéale peut être calculée à partir de la longueur d’onde (λ), de la distance focale de la lentille (f), du diamètre du faisceau d’entrée (DE), de l’indice de réfraction de la lentille (n) et du facteur M2, du faisceau, représentant le degré de variation par rapport à un faisceau gaussien idéal.

Figure 6 : La taille du spot est généralement mesurée au niveau du point ou l’intensité I(r) décroît jusqu’à 1/e2 de la valeur initiale I0
Fondamentalement, la taille du spot est déterminée par la combinaison de diffraction et d’aberrations illustrées respectivement en rouge et en bleu dans la Figure 7. GGénéralement, au cours de la focalisation de faisceaux laser, on suppose que l’aberration sphérique constitue le seul type et le type dominant d’aberration. C’est pourquoi l’Équation 11 ne prend en compte que les aberrations sphériques. Concernant la diffraction, plus la distance focale est courte, plus la taille du spot est petite. Surtout, plus le diamètre du faisceau d’entrée est important, plus la taille du spot est petite.
Avec l’expansion du faisceau au sein du système, le diamètre d’entrée augmente d’un facteur de PG, réduisant la divergence d’un facteur de PG. Lorsque le faisceau est focalisé sur un spot de petite taille, le spot est plus petit d’un facteur de PG que celui d’un faisceau non dilaté pour un spot idéal limité par la diffraction. Cependant, un compromis s’impose avec l’aberration sphérique étant donné que l’augmentation suit celle du diamètre du faisceau.

Figure 7 : Avec de petits diamètres de faisceaux d’entrée, la taille du spot focalisé est limitée par la diffraction. Lorsque le diamètre du faisceau d’entrée augmente, l’aberration sphérique commence à dominer la taille du spot
Application 4 : Compensation de la variabilité des faisceaux laser d’entrée
La plupart des lasers commerciaux spécifient un diamètre de faisceau de sortie du laser au niveau de l’ouverture avec une tolérance le plus souvent de l’ordre de 10 % ou plus. Pour de nombreuses applications laser, un diamètre de faisceau spécifique est requis à l’extrémité du système. Un expanseur de faisceau variable peut être inséré dans le système pour compenser la variabilité entre les unités laser individuelles, garantissant que le diamètre de faisceau final reste constant pour tous les systèmes.
Critères de sélection d’un expanseur de faisceau
Lors du choix d’un expanseur de faisceau pour une application, il convient de déterminer certains critères afin de pouvoir obtenir des performances correctes.
Mécanismes de focalisation coulissants ou rotatifs :
Les mécanismes utilisés pour focaliser un expanseur de faisceau ou pour modifier le grossissement d’un expanseur de faisceau variable sont généralement classés selon deux types : coulissant et rotatif. Les mécanismes de focalisation rotatifs, comme les tubes de focalisation filetés, servent à la rotation des éléments optiques au cours de la translation. Ils sont moins coûteux que les mécanismes de focalisation coulissants en raison d’une mécanique simplifiée, mais ils peuvent entraîner un déplacement de faisceau dû à la rotation de l’élément (Figure 8).

Figure 8 : Illustration exagérée du phénomène de déplacement de faisceau pouvant être provoqué par les mécanismes de focalisation rotatifs
Les mécanismes de focalisation coulissants, comme les barillets hélicoïdaux, réalisent la translation des composants optiques internes sans mouvement de rotation, minimisant ainsi le risque de déplacement de faisceau. Toutefois, une mécanique plus complexe que celle des mécanismes de focalisation rotatifs est nécessaire, ce qui entraîne un prix plus élevé. Les composants optiques de conception médiocre risquent également d’être sujets à une liberté de mouvement excessive à l’intérieur du mécanisme. Même si l’erreur de pointage de ces modèles mal conçus n’implique pas de mouvement rotatif pendant le réglage, elle est supérieure à celle des optiques rotatives ou des optiques coulissantes correctement conçues.
Focalisation interne :
Les expanseurs de faisceau képlériens contiennent une focalisation interne pouvant poser problème dans le cadre de systèmes haute puissance. Il est possible que le spot focalisé intense provoque l’ionisation de l’air ou entraîne des erreurs de front d’onde en conséquence des rayons lumineux détournant la chaleur. Pour cette raison, la majorité des expanseurs de faisceau sont de conception galiléenne afin d’éviter toute complication provoquée par le système de focalisation interne. Toutefois, certaines applications nécessitent une fonction de filtrage spatial, ce qui est uniquement possible avec des conceptions képlériennes en raison de la capacité de focalisation interne.
Réfléchissants ou transmissifs :
Les expanseurs de faisceau réfléchissants utilisent des miroirs incurvés au lieu de lentilles transmissives pour dilater un faisceau (Figure 9). Les expanseurs de faisceau réfléchissants sont beaucoup moins courants que les expanseurs de faisceau transmissifs, mais ils présentent un certain nombre d’avantages particulièrement adaptés à certaines applications. Les expanseurs de faisceau réfléchissants ne sont pas sujets au problème d’aberrations chromatiques, tandis que le grossissement et la collimation du faisceau de sortie des expanseurs de faisceau transmissifs dépendent de la longueur d’onde. Bien que cela ne soit pas pertinent pour de nombreuses applications laser car les lasers ont tendance à émettre à une seule longueur d’onde, cela peut être critique dans les applications à large bande. Les performances achromatiques des expanseurs de faisceau à réflexion sont requises pour les systèmes multi-laser, certains lasers réglables et les lasers à impulsions ultracourtes. Les lasers à impulsions ultracourtes produisent naturellement une gamme de longueur d’ondes plus étendue que les autres lasers en raison d’une durée d’impulsion extrêmement brève. Les expanseurs de faisceau réfléchissants s’avèrent également avantageux pour les lasers à cascade quantique, étant donné que les options transmissives n’existent pas forcément au niveau de leurs longueurs d’onde de fonctionnement.

Figure 9 : Contrairement aux expanseurs de faisceau transmissifs, le système de miroirs incurvés de cet expanseur de faisceau réfléchissant Canopus dilate le faisceau laser incident. Les ouvertures sur le côté de l’expanseur de faisceau sont des options de montage intégrées
Guide de sélection des expanseurs de faisceau
Consulter MaintenantProduits Edmund Optics
Les Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii TECHSPEC® sont disponibles pour les applications dans lesquelles le coût est un facteur clé. Sur la base de conceptions galiléennes à 2 éléments aux performances limitées par diffraction à des longueurs d’onde YAG, les Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii offrent une diversité de plages de grossissement allant de 2X à 10X idéale pour les utilisations de prototypage et d’intégration OEM.
Les Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega TECHSPEC® offrent un excellent rapport qualité-prix grâce à des performances λ/10 à une longueur d’onde de conception correspondant aux ouvertures allant jusqu’à 4 mm. Dotés de traitements en V pour raie laser pour les harmoniques Nd:YAG allant jusqu’à 266 nm, ces conceptions galiléennes se composent d’éléments en silice fondue et permettent de régler la divergence.
Vous retrouverez des exemples d’application de la conception de télescope galiléenne dans les expanseurs de faisceau laser dans plusieurs produits Edmund Optics, tous pouvant être utilisés pour collimater et focaliser des faisceaux laser. Nos Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus TECHSPEC® se basent sur une conception simple à deux lentilles, composée d’une lentille négative et d’une lentille achromatique. Une illustration des éléments optiques internes vous est présentée pour référence.
Nos Expanseurs de Faisceau Vega à Large Bande TECHSPEC® sont dotés d’options de réglage de large bande spectrale et de divergence et sont parfaitement adaptés aux sources laser réglables particulièrement exigeantes. Ils sont optimisés sur une large gamme de longueurs d’onde, avec une erreur de front d’onde transmis de λ/10 et sans images fantômes de focalisation interne, ce qui les rend compatibles avec des sources laser haute puissance.
Nos Expanseurs de Faisceau Draconis à Large Bande TECHSPEC® offrent des capacités améliorées, reposant sur un modèle simple à deux lentilles avec une conception brevetée de lentille multiélément améliorant sa capacité à créer un diamètre de faisceau laser collimaté ou focalisé à une distance de travail élevée.
Les Expanseurs de Faisceau Réfléchissants Canopus TECHSPEC® en instance de brevet sont facilement assemblés grâce à une grande diversité de fonctions d’alignement intégrées. Ils offrent des performances de large bande spectrale avec une distorsion de front d’onde minimale de l’ultraviolet à l’infrarouge allant de 250 nm à 10 μm. Leur structure monolithique offre des performances constantes même en cas de variations de températures.
Nos Expanseurs de Faisceau Variables Catégorie Recherche TECHSPEC® permettent d’assurer en permanence le réglage du grossissement et de la divergence tout en maintenant une longueur totale de boîtier constante. Ils sont parfaitement adaptés aux utilisations de prototypage, de recherche et développement et d’autres applications nécessitant un réglage du grossissement.
References
- Greivenkamp, John E. Field Guide to Geometrical Optics. Vol. FG01. Bellingham, WA: SPIE—The International Society for Optical Engineers, 2004.
- Smith, Warren J. Modern Optical Engineering. 3rd ed. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2000.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.