Taille des objectifs et télécentrie
Auteurs : Gregory Hollows, Nicholas James
Cette note correspond à la Section 4.3 du Guide de Ressources en Imagerie
Le champ de vision (FOV) de tout objectif télécentrique est limité par le diamètre de l'optique avant ; plus le FOV requis est grand, plus le diamètre de l'optique avant est grand. Les objectifs télécentriques peuvent devenir assez grands et lourds avec de petits grossissements, car ces grossissements nécessitent de grandes optiques frontales, ce qui peut être prohibitif dans certaines configurations où le poids ou la taille est un problème. Le f/# d'un objectif influe également sur la taille de l'objectif, en particulier pour les forts grossissements où l'optique avant croît également avec la vitesse de l'objectif. La Figure 1 montre deux objectifs télécentriques 4X de différents f/#. L'objectif du haut de la Figure 1 montre un système fonctionnant à f/6, et l'objectif du bas fonctionne à un f/16 beaucoup plus lent.

Figure 1 : Deux objectifs télécentriques 4X, fonctionnant à f/6 (en haut) et f/16 (en bas), montrant comment f/# peut partiellement dicter la taille des éléments pour les objectifs télécentriques.
Si un champ de vision particulièrement large est nécessaire, les objectifs à distance focale fixe peuvent être ajustés par des optiques supplémentaires afin de produire un objectif pseudo-télécentrique pour un grand champ de vision. La Figure 2 montre un objectif à distance focale fixe de 25 mm auquel on a ajouté une lentille de Fresnel pour en faire un objectif télécentrique ayant un FOV de 8 pouces. Ce type d'augmentation a toujours une qualité d'image inférieure à celle d'un objectif télécentrique spécialement conçu, mais peut être utile lorsque des applications sensibles aux coûts et à grand champ visuel nécessitent une télécentricité. Cette approche permet une flexibilité minimale en ce qui concerne la distance de travail, ainsi que des aberrations chromatiques importantes en raison de l'utilisation d'une lentille de Fresnel.

ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.