Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente les nouveaux Kits d’Optiques Adaptatives d'Iris AO. Ce kit polyvalent est une solution d’imagerie basée sur l'optique adaptative constituée d'un miroir déformable qui utilise la technologie micro-électromécanique (MEMS), des optiques, des optomécaniques, une caméra et un logiciel de contrôle GUI.
Les Miroirs Déformables disposent de 37 segments hexagonaux qui sont tous contrôlés par 111 Actuateurs
Le Kit d’Optiques Adaptatives d'Iris AO inclut un Miroir Déformable Iris AO. Le modèle de Miroir Déformable à 111 Actuateurs d'Iris AO inclus, dispose de 37 segments de position tip/tilt (PTT) hexagonaux qui sont tous contrôlés par 3 actuateurs. Le miroir est couvert d’un traitement miroir argent protégé. Les Miroirs Déformables d'Iris AO qui sont inclus dans le kit, sont aussi vendus séparement.
Le contrôleur de déformation de miroir corrige ou introduit des aberrations
Le Kit d’Optiques Adaptatives d'Iris AO est un excellent choix pour l’exploration d’optiques adaptatives. Le Kit d’Optiques Adaptatives d'Iris AO inclut le Miroir Déformable PTT111 d’Iris AO, un logiciel de contrôle GUI et une interface USB d’utilisation facile pour introduire ou corriger des aberrations monochromatiques. La précision linéaire de la position en boucle ouverte permet une correction d’optiques adaptatives haute performance. Le positionnement d’un miroir intuitif utilisant des valeurs piston/tip/tilt ou des coefficients de Zernike, permet de créer les formes du miroir de précision pour en corriger le front d’onde. Le Miroir Déformable PTT111 d’Iris AO peut également être utilisé pour tester et développer la séparation de faisceaux, le contrôle de forme des faisceaux et pour tester également d'autres algorithmes complexes sur un banc d’essai facile à assembler. Le système est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows® 7 et 8 (32/64 bits). Respectueux de la norme RoHS, le Kit d’Optiques Adaptatives d'Iris AO est en stock et livrable dans les plus brefs délais.
Venez nous rencontrer sur notre stand Edmund Optics® #1612, lors du salon Photonics West à San Francisco aux Etats-Unis du 16 au 18 février pour écouter Michael Helmbrecht, CEO d'Iris AO, partageant quelques conseils pour améliorer vos résultats en imagerie.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.