Edmund Optics®, fabricant mondial et fournisseur de solutions de technologie optique, est fier d'annoncer que ses Objectifs à Distance Focale Fixe Série UAV ont remporté le prix d’argent dans la catégorie Vision Systems Design (VSD) de l’Innovators Award 2024. Ces objectifs UAV (UAV = unmanned aerial vehicle) sont compacts, légers et à haute résolution, optimisés pour une utilisation sur des véhicules autonomes et des drones.
Les Objectifs Série UAV sont athermiques pour de larges plages de température et robustes pour maintenir les performances malgré les chocs et les vibrations, ce qui les rend idéaux pour les applications de cartographie et d'arpentage par drone, d'imagerie aérienne et de photogrammétrie.
Normalement, les objectifs doivent augmenter en taille, en poids et en complexité pour s'adapter à des résolutions plus élevées, mais les Objectifs Série UAV conservent une taille compacte tout en atteignant une résolution de 24,4 mégapixels sur des capteurs de 2,74 µm de taille de pixel. Ils sont conçus pour les nouveaux capteurs d'image haute résolution tels que les capteurs Sony Pregius 1,2" IMX530 et IMX540 de quatrième génération.
Les bagues de mise au point et de diaphragme à verrouillage des Objectifs Série UAV empêchent les ajustements intempestifs en cours d'utilisation. Ces objectifs sont également optimisés pour les longues distances de travail, car les robots mobiles regardent souvent des objets plus éloignés que ceux qui se trouvent sur un site de production. Un soin particulier a également été apporté à la réduction de la lumière parasite dans les assemblages des objectifs, ce qui est essentiel car les conditions rencontrées dans les environnements robotiques sont beaucoup moins contrôlées que celles d'une usine.
Les autres objectifs sur le marché capables d'atteindre la résolution de 24,4 mégapixels des Objectifs à Distance Focale Fixe Série UAV d'Edmund Optics sont beaucoup plus grands et plus lourds, ce qui les rend peu pratiques pour les applications mobiles. Les Objectifs Série UAV utilisent une mécanique rationalisée et des tolérances serrées obtenues grâce à des techniques d'assemblage avancées pour obtenir à la fois un petit facteur de forme et une haute résolution.
Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série UAV d'Edmund Optics sont disponibles en 16 mm, 25 mm et 35 mm et peuvent être expédiés immédiatement.
Plus de détails sont disponibles
ici.
À propos d'Edmund Optics :Edmund Optics® est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de technologie optique, qui, depuis 1942, dessert divers marchés allant des sciences de la vie à l'inspection industrielle, en passant par l’usinage de matériaux. L'entreprise propose à ses clients deux offres distinctes : une boutique en ligne qui sert de plateforme unique pour les meilleures marques et les meilleurs produits dans le domaine de l'optique et de la photonique ; et la fabrication sur mesure et en série de composants et de systèmes optiques et d'imagerie de précision. Les expertises internes en matière d'applications, de conception, de recherche et de développement se conjuguent pour trouver des solutions créatives aux défis optiques des clients. L'entreprise emploie plus de 1.250 personnes sur 18 sites dans le monde et continue de se développer. Les clients peuvent en savoir plus, parler à un ingénieur ou acheter des articles sur le site web à l'adresse
www.edmundoptics.fr.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.