Edmund Optics®, l'un des principaux fournisseurs de composants d’imagerie et d'assemblages optiques, a été désigné comme l'un des trois lauréats de l’Inspect Award 2022 dans la catégorie Vision pour ses Objectifs d'Imagerie Athermiques TECHSPEC®. Ce prix est décerné chaque année par le magazine Inspect à des fabricants de produits sélectionnés par ses lecteurs. Cette année, les électeurs ont choisi les Objectifs Athermiques comme lauréat de la 1ère place.
Les Objectifs d'Imagerie Athermiques TECHSPEC® offrent une remarquable performance MTF de >20% de contraste pour des résolutions allant jusqu'à 200 lp/mm, correspondant à des pixels de 2,5 μm. Cette performance exceptionnelle est réalisable non seulement sur l'ensemble du cercle d'image (17,6 mm, format 1,1", 24 MP), mais aussi sur l'ensemble de la plage de température de -10°C à +50°C, sans qu'il soit nécessaire de refaire la mise au point. Grâce à une opto-mécanique conçue pour résister également aux chocs mécaniques et aux vibrations, les Objectifs d'Imagerie Athermiques TECHSPEC® sont idéaux pour les applications environnementales difficiles, notamment la télédétection terrestre, les drones et l'aérospatiale.
Edmund Optics a été récompensée par les Inspect Awards pendant sept années consécutives, avec des récompenses de bronze en 2019 pour les Objectifs à Distance Focale Fixe Série CA TECHSPEC®, en 2020 pour les Objectifs à Distance Focale Série LT TECHSPEC®, et en 2021 pour les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cw TECHSPEC®. En 2016 et 2018, la société a obtenu le prix d’argent pour ses Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx TECHSPEC® et les Objectifs M12 à Lentille Liquide TECHSPEC®, respectivement. En 2017, Edmund Optics a déjà remporté un prix d'or pour ses Objectifs à Distance Focale Fixe Série CR TECHSPEC®.
Pour voir les Objectifs d'Imagerie Athermiques TECHSPEC® et les nombreuses autres nouveautés offertes chez Edmund Optics, visitez la page Nouveaux produits sur www.edmundoptics.fr.
A propos d'Edmund Optics:
Edmund Optics® est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de composants optiques, d'imagerie et de technologie photonique qui, depuis 1942, dessert divers marchés, notamment les sciences de la vie, la biomédecine, l'inspection industrielle, les semi-conducteurs, la R&D et la défense. La société conçoit et fabrique une vaste gamme de composants optiques, de lentilles d’un ou plusieurs éléments, de systèmes d'imagerie et d'équipements optomécaniques, tout en prenant en charge les applications OEM avec la production en série de marchandises standard immédiatement disponibles et de produits personnalisés. Présente dans plus d'une dizaine de sites majeurs dans le monde, Edmund Optics emploie un peu plus de 1 100 personnes et continue son expansion. www.edmundoptics.fr.