Produit ajouté au panier
Tous les Communiqués de Presse

Edmund Optics® propose la technique de fraisage au diamant

Un processus permettant la production de composants optiques de haute précision

7/17/2018, Mainz, Germany   —

Edmund Optics® (EO), fournisseur mondial de composants optiques, utilise le fraisage au diamant à pointe unique pour produire un large éventail de composants optiques de haute précision. Cette technique de fabrication implique l’usinage mécanique d’éléments de précision à l’aide de tours ou d’autres machines équipées de forets à pointe de diamant. Ce processus d’usinage ultra-précis permet d’obtenir les profils de surface souhaités avec des précisions de l’ordre de quelques nanomètres ou moins.

Composants optiques de précision produits à partir de métaux, plastiques et matériaux cristallins

Le fraisage au diamant à pointe unique permet à EO de produire des miroirs paraboliques hors axe (off-axis parabolic ou OAP), des miroirs elliptiques hors axe (off-axis elliptical ou OAE), ainsi que d’autres composants optiques de précision en métal, en plastique ou à base de matériaux cristallins. Les miroirs de focalisation hors axe sont dénués d’aberration sur une large gamme de longueurs d’onde, ce qui les rend parfaits pour une utilisation dans des systèmes d’instrumentation et laser. EO propose trois niveaux de qualité pour le fraisage au diamant : qualité commerciale (erreur du front d'onde de λ et qualité de surface de 80-50), de précision (erreur du front d'onde de λ/2 et qualité de surface de 60-40) et de haute précision (erreur du front d’onde de λ/8 et qualité de surface de 40-20). EO peut aussi offrir des valeurs de rugosité de surface RMS aussi basses que 30 Å. Diverses possibilités de traitements sont proposées, notamment l’aluminium, l’or protégé, l’or, les traitements personnalisés, ou bien encore sans traitement.

Vidéo de démonstration du fraisage au diamant

EO a publié une vidéo illustrant le fraisage au diamant de composants optiques. Cette vidéo met en lumière les contrôles environnementaux sévères nécessaires au fraisage au diamant concernant la température, la propreté et les vibrations.

L’amélioration des processus réduit le temps de configuration ainsi que les déchets, tout en augmentant les tailles de lots

La vidéo présente également le processus de collecte de données lors de l’inspection : contrôle de la qualité de surface et de la rugosité de surface, et inspection mécanique. L’amélioration des processus, reposant notamment sur les méthodes Six Sigma, LEAN et Kaizen, est une priorité que s’est fixée EO et qui lui permet de réduire le temps de configuration, d’augmenter les tailles de lots et de minimiser les déchets. Grâce à un atelier d’usinage interne, EO est en mesure de créer des outils et des découpes de manière rationalisée et de réduire encore davantage les délais.

Des instruments de métrologie assurent une qualité supérieure

Divers instruments de métrologie, dont des interféromètres, des profilomètres et des machines à mesurer tridimensionnelles, sont utilisés pour inspecter les pièces fraisées au diamant et assurer une qualité optimale. En plus d’offrir une large gamme de composants optiques standard, EO profite de capacités de conception selon dessins techniques et de conception personnalisée lui permettant de répondre parfaitement aux spécifications du client. Notre équipe de fraisage au diamant possède l’expérience requise pour optimiser les conceptions pour la productibilité ainsi que la réduction des coûts.

Informationen zu EO: Edmund Optics® est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet [email protected] . Vous pouvez également nous contacter à l'adresse www.edmundoptics.fr.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer