Les technologies sensorielles nouvelles et avancées, telles que l’oculométrie (suivi oculaire), sont porteuses d’avenir pour permettre aux personnes souffrant de handicaps physiques ou neurologiques de mieux communiquer, de faire fonctionner un fauteuil motorisé et de reprendre le contrôle de leur vie.
L'une des applications les plus révolutionnaires d'EyeTech utilise sa technologie d’oculométrie pour améliorer la qualité de vie et permettre la mobilité et l'indépendance des personnes souffrant de handicaps physiques ou neurologiques. Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) aux États-Unis ont indiqué en 2016 qu'environ 16,1% des adultes aux États-Unis présentent au moins une forme de difficulté de fonctionnement physique.1 Le National Spinal Cord Injury Statistical Center rapporte également qu'il y a environ 11 000 nouveaux cas de lésions de la moelle spinale, des blessures qui entraînent une paraplégie et une tétraplégie, chaque année.2 Ces statistiques montrent bien la nécessité de recourir à des méthodes de mobilité en dehors de la convention normale. Windows 10 propose actuellement une version du logiciel d’oculométrie d'EyeTech dans le menu des paramètres, sous la rubrique Facilité d'accès, qui s'appelle « Eye Control » et peut être activée avec le matériel d’oculométrie approprié. En outre, EyeTech a développé un produit autonome, avec l'aide de la gamme de processeurs Zynq de Xilinx hardware, qui peut être utilisé par les personnes handicapées pour déplacer leur chaise motorisée et communiquer.
EyeTech accorde également des licences pour son logiciel à plusieurs groupes et entreprises qui intègrent la technologie de l’oculométrie dans des systèmes matériels autres que ceux d'EyeTech, pour un certain nombre d'autres secteurs prometteurs. En utilisant la technologie EyeTech pour réaliser le test de King Devick (K-D), des organisations telles que la Ligue canadienne de football, la Ligue nationale de hockey et la Major League Soccer ont pu analyser leurs athlètes pour détecter des lésions cérébrales traumatiques (TBI) suspectes - la lésion la plus courante étant la commotion cérébrale - simplement en observant comment les mouvements oculaires des joueurs s'écartent du comportement normal préétabli (figure 1).
Plus de 50% du cortex humain est utilisé pour traiter les informations visuelles et l'oculométrie est désormais utilisé pour aider à fournir des informations sur le cerveau de manière rapide et non invasive.3 Les athlètes ne sont toutefois pas les seuls à souffrir inévitablement de traumatismes crâniens. Selon les CDC, environ 1,7 millions de personnes ont subi une lésion cérébrale traumatique (LCT) chaque année entre 2002 et 2006 et cette lésion est un facteur contribuant à environ un tiers de tous les décès liés à des blessures aux États-Unis. 4 Outre la détection des commotions cérébrales, il a été démontré que l'oculométrie permet de diagnostiquer très précisément d'autres troubles neurologiques. Des groupes des universités de Boston et de l’État de l'Arizona ont même utilisé cette technologie pour évaluer les signes de la maladie de Parkinson et de la maladie d'Alzheimer. 5, 6
La technologie de l’oculométrie peut également être utilisée dans un large éventail d'autres applications, notamment l'identification de l'iris, les tests de convivialité des sites Web, l'intégration dans des dispositifs tels que les téléphones intelligents, les tablettes, les téléviseurs, les kiosques et les casques de réalité virtuelle/augmentée, et l'analyse des publicités du Super Bowl.
EyeTech utilized off the shelf components from EO for their eye tracking hardware to shorten their lead times and reduce costs. EO offers over 34,000 unique optical components with >96% same day order fulfilment, allowing customers like EyeTech to get the components they need as fast as possible. When no off-the-shelf product meets a customer’s specific needs, modifications can be made to any stock optical component in 2-3 weeks and fully custom optics can be built to their exact specifications. To learn more about EyeTech hardware and software, or their approach to eye tracking and the implications eye tracking may have in your application, visit their website.
References
1. Summary Health Statistics: National Health Interview Survey, 2016, Table A-6, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control, 2016.
2. Gorgey, Ashraf, and David Gater. "Prevalence of Obesity After Spinal Cord Injury." Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation, vol. 12, no. 4, 2007, pp. 1–7., doi:10.1310/sci1204-1.
3. Hagen, Susan. "The Mind's Eye." Rochester Review, vol. 74, no. 4, 2012.
4. Traumatic Brain Injury in the United States, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control, 2016.
5. Hayley Ringle. "Scottsdale Eyes ASU Spinoff Tech to Detect Alzheimer's, Cerebral Palsy and Other Diseases." Bizjournals.com, The Business Journals, 11 Feb. 2015, www.bizjournals.com/phoenix/blog/techflash/2015/02/scottsdale-eyes-asu-spinoff-tech-to-detect.html.
6. Wu, C C, et al. "Eye Movement Control during Visual Pursuit in Parkinson's Disease." Current Neurology and Neuroscience Reports., U.S. National Library of Medicine, 22 Aug. 2018, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30155357.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.