Le futur dépend de notre habileté à détecter et traiter rapidement les maladies contagieuses, telles que la COVID-19 causée par le nouveau coronavirus.
D’autres tests pour la COVID-19 nécessitent plus de 24 heures pour produire un résultat, ce qui les rend difficiles d’utilisation, en particulier pour les contrôles aux frontières ou dans les aéroports. Le VERI-Q PCR 316 utilise un test de réaction en chaîne à la polymérase (Polymerase Chain Reaction, PCR) en temps réel pour diagnostiquer un patient en moins d’une heure, ce qui signifie que les voyageurs contrôlés peuvent attendre à un point de prélèvement pour leurs résultats. Si le test est négatif, le voyageur pourra continuer son voyage ; mais si le test revient positif, alors la personne pourra être isolée et traitée.
Beaucoup de systèmes de dépistage utilisant la PCR en temps réel sont basés sur la fluorescence, où les molécules d’ADN à double-brins ciblées sont marquées avec des colorants fluorescents et émettent de la lumière quand elles sont exposées à une longueur d’onde d’entrée plus courte.2 Ces appareils suivent un schéma similaire à celui des microscopes fluorescents (Figure 1).
Un filtre à excitation permet de laisser passer les longueurs d’ondes venant de la source d’illumination qui exciteraient l’échantillon fluorescent. Ces longueurs d’ondes d’excitation sont réfléchies par un filtre dichroïque, et sont focalisées sur l’échantillon par des lentilles. Les émissions fluorescentes de l’échantillon sont transmises par le filtre dichroïque en direction de lentilles qui vont focaliser la lumière vers le détecteur du système. Mesurer la quantité de fluorescence permet au système de dépistage par PCR de déterminer la présence de molécules qui pourra indiquer si un échantillon est positif pour COVID-19.
Edmund Optics est fière de fournir des composants optiques pour des applications comme le VERI-Q PCR 316 de MiCo BioMed, qui permettent de sauver des vies. Cet appareil compte parmi de nombreuses autres technologies basées sur l’optique, à créer un futur plus sain et plus sûr.
1. "ACCELERATED EMERGENCY USE AUTHORIZATION (EUA) SUMMARY COVID-19 RT-PCR TEST." Laboratory Corporation of America, Mar. 2020.
2. "Real Time PCR." PREMIER Biosoft, www.premierbiosoft.com/tech_notes/real_time_PCR.html.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®