Toute matière se dilate ou se contracte en réponse à un changement de température. Dans un objectif, cela signifie que la mise au point va dévier avec la température. Les systèmes de vision à haute performance nécessitent des objectifs d'imagerie athermiques et robustes pour compenser ce phénomène. L'athermalisation peut être active ou passive et chaque type a ses avantages. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les types d'athermalisation dans la note d’application Une introduction à l'athermalisation passive.
Les Objectifs d’Imagerie Athermiques TECHSPEC® sont des objectifs athermiques qui sont le résultat d'une collaboration entre Edmund Optics et Ruda-Cardinal, un leader dans le domaine de l'ingénierie optique, spécialisé dans la conception et le développement de systèmes optiques de pointe. Ces efforts combinés ont permis le développement rapide et fiable de cet objectif, conçu pour répondre à un large éventail d'applications tout en étant abordable, disponible et fabriqué en série.
Vous voulez en savoir plus sur le renforcement d’objectifs par athermalisation?
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.