Produit ajouté au panier

 
Calculateur des paramètres du système d'imagerie

Voir tous les outils techniques

Caméras

Horizontale (mm) :

--     

Verticale (mm) :

--     

Diagonale (mm) :

--     

Taille du pixel (µm) :

Image souhaitée

Distance de travail (mm) :

Champ de vision horizontal (mm) :

Champ de vision vertical {mm) :

--     

Champ de vision diagonal {mm) :

--     

Distance focale requise (mm) : --     

Champ de vision angul. horizontal (°) : --     

Champ de vision angul. vertical (°) : --     

Champ de vision angul. diagonal (°) : --     

Résolution dans l’espace objet (µm)* : --     

Grossissement primaire : --     

Calculateur de distance focale
$$ F = \frac{\text{Dimension horizontale capteur}}{2 \tan{ \left( \frac{\text{AFOV}}{2} \right) }} $$
$$ \text{AFOV} = 2 \tan^{-1}{\left( \frac{\text{FOV}}{2 \, \text{WD}} \right)} $$
$$ \text{PMAG} = \frac{\text{Taille horizontale capteur}}{\text{FOV}} $$
$$ \text{Résolution} = \frac{\text{Taille du pixel}}{\text{PMAG}} $$
AFOV Champ de vision angulaire en degrés
FOV Champ de vision
F Distance focale requise
WD Distance de travail en mm
PMAG Grossissement primaire

Remarque : Il s'agit d'une approximation théorique car des hypothèses paraxiales sont utilisées, les plans principaux sont ignorés et la distorsion n'est pas prise en compte. Cette approximation théorique devient inexacte dès que la distance focale devient plus courte que la taille du capteur.

Description

Déterminez la distance focale requise, le champ de vision angulaire, la résolution dans l’espace objet et le grossissement primaire d'une application d'imagerie donnée en fonction de la taille du capteur, de la taille des pixels, de la distance de travail et du champ de vision en mm. Le calcul de ces valeurs vous aidera à déterminer l'objectif d'imagerie le mieux adapté à votre application.

Ressources et produits apparentés

Objectifs d’Imagerie

Caméras

Références complémentaires

Format capteur : Le menu déroulant du format de capteur permet de choisir rapidement parmi les formats de capteur les plus courants. Le format du capteur est un paramètre fondamental d'un système d'imagerie et peut être trouvé dans les spécifications de n'importe quelle caméra sur le site web d'Edmund Optics. En maintenant tous les autres paramètres constants tout en augmentant ou en diminuant le format du capteur de la caméra, vous augmenterez ou diminuerez respectivement votre champ de vision. Il est important de se rappeler que certains objectifs d'imagerie ne sont pas en mesure de couvrir toutes les tailles de capteurs. Le format maximal du capteur est souvent indiqué dans les spécifications d'un objectif et doit être pris en compte lors du choix d'un objectif et d'une caméra.

Voir aussi

Dimensions du capteur: Les dimensions physiques de la zone active du capteur. Ce champ sera automatiquement mis à jour en fonction du format de capteur sélectionné dans le menu déroulant, mais il peut être personnalisé en fonction des dimensions exactes du capteur de votre caméra.

Voir aussi

Taille du pixel : La taille des pixels en elle-même ne contrôle pas le champ de vision vu par une caméra, mais elle a un effet important sur l'aspect final de l'image. La taille des pixels individuels sur le capteur d'une caméra, ainsi que la qualité de l'objectif et le grossissement primaire déterminent le plus petit détail visible dans l'image. La taille des pixels est indiquée dans les spécifications de la caméra et se situe généralement entre 2 et 10 um par pixel. En entrant cette valeur dans le calculateur, vous obtiendrez une résolution dans l’espace objet basée sur la taille du pixel et le grossissement primaire calculé (PMAG).

Voir aussi

Distance de travail (WD) : La distance physique entre l'avant de l’objectif d'imagerie et l'objet à imager. La distance focale de l'objectif et la taille du capteur créent un champ de vision angulaire constant et la distance de travail crée un champ de vision physique. Les objectifs d'imagerie à distance focale fixe ont une plage de distances de travail pour laquelle ils sont spécifiés. Les objectifs d'imagerie ont souvent une distance minimale de travail (ou parfois appelée distance minimale de l'objet) et peuvent faire la mise au point à cette distance ou à toute autre distance plus longue. Des anneaux espaceurs peuvent être ajoutés pour réduire la distance minimale de travail dans les objectifs à distance focale fixe, au détriment de la collecte de la lumière et de la résolution. Étant donné que la plupart des objectifs sont proposés dans des distances focales discrètes et que le champ de vision est souvent une exigence fixe, il peut être avantageux de disposer d'une certaine souplesse en matière de distance de travail.

Voir aussi

Champ de vision (FOV) : La zone visible de l'objet à inspecter. Il s'agit de la partie de l'objet qui remplit le capteur de la caméra. Seul le champ de vision horizontal doit être saisi, car le champ vertical et la diagonale seront calculés automatiquement sur la base du rapport d'aspect de la taille du capteur précédemment saisie.

Voir aussi

Distance focale requise : Cela permet de calculer la distance focale nécessaire pour observer le champ de vision saisi par l'utilisateur à la distance de travail de l'utilisateur. Ce paramètre est principalement destiné à être utilisé pour les objectifs à distance focale fixe. Un objectif à distance focale fixe est un objectif avec un champ de vision angulaire (AFOV, Angular Field of View) fixe. L'augmentation ou la diminution de la distance de travail modifie le champ de vision physique, mais le champ de vision angulaire reste toujours fixe (si la taille du capteur reste constante). Si la distance focale calculée semble beaucoup plus longue que les objectifs d'imagerie disponibles, vous devrez peut-être envisager un objectif à grossissement fixe ou un objectif zoom. Ces objectifs permettent souvent d'obtenir des grossissements plus importants que les objectifs à focale fixe, mais leur distance de travail est fixe et leur longueur est plus grande.

Voir aussi

FOV angulaire (H/V/D (°)) : Le champ de vision angulaire complet nécessaire sera calculé et affiché ici en degrés. Les objectifs d'imagerie de même distance focale ont parfois des caractéristiques de champ de vision angulaire légèrement différentes ; vérifiez donc que l'objectif choisi est capable de capturer le champ de vision angulaire dont vous avez besoin.

Voir aussi
Résolution dans l’espace objet (µm) : La taille minimale de l'objet qui peut être distinguée par le système d'imagerie est calculée à l'aide de la taille du pixel et du grossissement primaire et affichée ici en µm. Ce chiffre est donné en supposant que deux pixels sont nécessaires pour détecter cette caractéristique et que l'objectif choisi correspondra à la résolution de l'espace image du capteur ou la dépassera. Cette section ne doit être utilisée qu'à titre de référence et non comme une garantie de performance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'un de nos ingénieurs.
Voir aussi

PMAG (grossissement primaire) : Le grossissement primaire, qui est le rapport entre la taille du capteur et le champ de vision physique, est affiché ici. On parle aussi parfois de grossissement optique, qui diffère d'autres grossissements courants tels que le grossissement visuel (souvent donné pour les loupes et les lentilles grossissantes) et le grossissement du système (qui prend en compte la taille de l'écran de visualisation ou du moniteur et qui est généralement beaucoup plus important).

Voir aussi

Produits connexes

Ce contenu vous a-t-il été utile ?
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer