Produit ajouté au panier
L’anatomie d’un objectif d‘imagerie
Edmund Optics Inc.

L’anatomie d’un objectif d‘imagerie

Auteurs : Kyle Firestone,Nicholas Sischka,Lisa Tsang

Cette note correspond à la Section 1.1 du Guide de Ressources en Imagerie.

Un objectif d'imagerie est également connu sous le nom d'objectif de vision industrielle ou tout simplement comme un objectif. Pour simplifier, l’objectif d’imagerie sera appelé objectif dans les sections suivantes.


Figure 1 : Diagramme d’un objectif.

Les termes suivants expliquent chacune des caractéristiques d'un objectif d’imagerie et mettent ces termes en relation avec les propriétés fondamentales des systèmes d'imagerie présentées dans la section suivante.

  • Bague de mise au point (Focus Adjustment Ring) : La rotation de cette bague modifie l'endroit où l'objectif fait la meilleure focalisation. La distance entre la première surface et l'objet est appelée distance de travail. 
  • Bague de réglage du diaphragme/de l'ouverture (Iris/Aperture Adjustment Ring) : En tournant cette bague, vous modifiez la taille du diaphragme à l'intérieur de l'objectif, et donc le nombre F (f/#). En plus de contrôler la quantité globale de lumière qui peut traverser l'objectif, le f/# a de nombreux autres effets essentiels sur les performances de l'objectif. 
  • Vis à oreilles (Thumbscrews) : Utilisées pour verrouiller temporairement la mise au point et/ou le diaphragme afin d'éviter tout réglage indésirable. 
  • Données de l'objectif (Lens Information) : Les données de l'objectif sont marquées sur le barillet de l'objectif et indiquent généralement la distance focale, le f/# minimum, le numéro de pièce et le fabricant de l'objectif. 
  • Plage de distances de travail (Working Distance Range) : Il s'agit de la plage de distances de travail spécifiée sur laquelle l'objectif peut faire la mise au point. Elle est parfois appelée plage des distances de l'objet. 
  • Repères f/# (f/# Tick Marks) : Marques sur le barillet de l'objectif qui désignent l'endroit où il faut tourner la bague de réglage du diaphragme pour faire fonctionner l'objectif à un f/# spécifique. 
  • Filetage de filtre (Filter Thread) : L’endroit où les filtres de vision industrielle peuvent être enfilés si le premier élément ne dépasse pas le barillet de l'objectif. Si le premier élément dépasse le barillet de l'objectif, ou si l'objectif est un objectif grand angle, un adaptateur supplémentaire peut être nécessaire. 
  • Monture de caméra (Camera Mount) : Il s'agit de l'endroit où l'objectif est fileté ou monté sur la caméra. Les montures typiques sont la monture C, la monture F, la monture TFL et la monture S. 
  • Protrusion arrière (Rear Protrusion) : Il s'agit de la distance au-delà de l'épaulement de l'objectif que l'objectif dépasse dans la caméra. Il faut veiller à éviter toute interférence avec les filtres IR ou les composants électroniques à l'intérieur de la monture de la caméra. 
  • Première surface (First Surface) : La première surface peut être soit le premier élément optique de l'objectif, vu en saillie du barillet de l'objectif, soit le barillet de l'objectif lui-même. La distance de travail est définie comme la distance entre cette surface et l'objet. 
  • Dernière surface (Last Surface) : La dernière surface peut être soit la dernière lentille optique avant le capteur, soit la monture de l'objectif elle-même. 
  • Épaulement de l'objectif (Lens Shoulder) : Il s'agit de la surface de l'objectif qui entre en contact avec la bride de la caméra. 
  • Longueur totale (Overall Length) : La longueur totale de l'objectif est la distance entre la première surface et l'épaulement de l'objectif. En général, la monture de la caméra n'est pas incluse car elle sera fixée à la caméra. 
  • Distance de bride (Flange Distance) : Distance entre l'épaulement de la monture et le plan de l'image. Cette distance est généralement normalisée entre l'objectif et la caméra pour les différents types de montures afin d'assurer la compatibilité. 
  • Plan d'image (Image Plane) : Emplacement où l'objectif forme une image, généralement le capteur de la caméra.
Ce contenu vous a-t-il été utile ?

Produits connexes

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer