Produit ajouté au panier
Montures d'objectifs
Edmund Optics Inc.

Montures d'objectifs

Auteurs : Kyle Firestone

Cette note correspond à la Section 5.1 du Guide de Ressources en Imagerie

Il existe de nombreuses façons d'interfacer un objectif avec une caméra. Les objectifs et les caméras sont dotés de plusieurs types de montures standard qui comportent soit des filetages, soit une monture à baïonnette. Un objectif doit non seulement être mécaniquement compatible avec le type de monture, mais il doit également avoir la même distance de bride que la caméra. La distance de bride ou distance focale de la bride est la distance entre l'épaulement de montage et le plan de l'image.

Monture C

La norme de monture C est l'un des types de monture d'objectif les plus courants en vision industrielle. La norme de monture C comporte un filetage de 1" de diamètre avec 32 filets par pouce (TPI). La distance de bride de monture C est de 17,526 mm. Elle est idéale pour de nombreuses applications industrielles, car la monture filetée fournit une interface robuste et contrôlée entre la caméra et l'objectif.

La norme de monture CS est la même que la norme de monture C, mais avec une distance de bride réduite à 12,526 mm. Une caméra de monture CS peut être modifiée pour accueillir des objectifs de monture C en utilisant un tube d'extension de 5 mm entre l'objectif et la caméra. Un objectif de monture CS peut sembler compatible avec une caméra de monture C parce qu'il est enfilé sur celui-ci. Cependant, un objectif de monture CS ne peut pas être utilisé avec une caméra de monture C car l'objectif fera la mise au point de l'image à un endroit situé à l'intérieur de la bride et devant le capteur.

Monture F

La norme de monture F est une monture à baïonnette commune aux caméras linéaires et aux caméras grand format. Il a été développé par Nikon et est utilisé sur les appareils-photo reflex mono-objectif de 35 mm (43,3 mm). La norme de monture F présente un diamètre de 44 mm et une distance de bride de 46,5 mm. La connexion à baïonnette à ressort est facile à utiliser pour les photographes mais peut contribuer au désalignement de la caméra et de l'objectif dans les applications industrielles.

Monture TFL & TFL-II

La monture TFL a été conçue pour être utilisée avec les capteurs APS-C (27,9 mm) qui sont beaucoup trop grands pour être utilisés avec une monture C, mais qui sont encore trop petits pour une monture F. Cette monture peut être considérée comme une monture C plus grande ; elle a des dimensions de filetage de M35 x 0,75 mm, et la même distance de bride que la monture C : 17,526 mm. La monture TFL offre la même robustesse que la monture C mais pour des capteurs de plus grande taille, sans les inconvénients de la monture F. Similaire à la monture TFL, la monture TFL-II a été conçue pour les capteurs APS-H (35 mm) et présente la même distance de bride de 17,526 mm, mais avec des dimensions de filetage M48 x 0,75.

Monture S (M12)

La monture S est une monture courante dans les caméras de surveillance CCTV et les caméras sur circuit et est utilisée avec des objectifs M12. Ce type de montage plus petit a un filetage métrique et un pas de M12 x 0,5 et aucune distance de bride normalisée. 

Représentation des styles de monture d'objectif de monture C, F et TFL avec la taille du filetage, le pas et la distance de la bride.
Figure 1 : Représentation des styles de monture d'objectif de monture C, F, TFL et TFL-II montrant la taille du filetage, le pas et la distance de la bride.
Ressources recommandées
Ce contenu vous a-t-il été utile ?

Produits connexes

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer