Produit ajouté au panier
 
products
 

PRODUITS

Expertise et équipement de pointe

Edmund Optics fabrique une grande variété de filtres optiques, notamment des filtres passe-bande, passe-bande multibande, passe-bas, passe-haut, dichroïques, coupe-bande, et bien d'autres encore ! Vous n'êtes pas sûr du type de filtre dont vous avez besoin ? Consultez notre guide de sélection des filtres ci-dessous et discutez avec l'un de nos experts !

 
 

Ce que nous pouvons fabriquer pour vous

Filtres Passe-Bande

Les filtres passe-bande transmettent la lumière d'une certaine gamme de longueurs d'onde clairement définie et bloquent les longueurs d'onde adjacentes.

Principales spécifications
  • La longueur d'onde centrale (CWL) est la longueur d'onde au centre de la bande passante.
  • La largeur à mi-hauteur (FWHM) est la largeur de bande à 50% de la transmission maximale.
  • Transmission maximale (%) - longueur d'onde de la transmission maximale.
Cas particuliers
  • Filtre passe-bande multibande - Filtres passe-bande avec plus d'une bande passante.
Filtres Passe-Bande
Filtres Passe-Bande

Filtres Passe-Bas

Les filtres passe-bas transmettent les longueurs d'onde inférieures à une certaine longueur d'onde (longueur d'onde de coupure).

Principales spécifications
  • Les spécifications « raideur de pente » ou « pente » des filtres passe-bas indiquent la netteté de la transition entre la transmission et la bande de blocage adjacente ; elles sont exprimées en distance (nm) ou en pourcentage (%) de la longueur d'onde du bord (cut-off ou cut-on respectivement).
  • Chez Edmund Optics, il s'agit de la distance entre le point de transmission de 10% et celui de 80%.
  • Exemple : Un filtre passe-haut de 500 nm avec une pente de 1% présente une transition sur une largeur de bande de 5 nm (1% de 500 nm) de 10 à 80% de transmission.
Filtres Passe-Bas
Filtres Passe-Bas

Filtres Passe-Haut

Les filtres passe-haut transmettent les longueurs d'onde supérieures à une certaine longueur d'onde (longueur d'onde de coupure).

Principales spécifications
  • Les spécifications « raideur de pente » ou « pente » des filtres passe-haut indiquent la netteté de la transition entre la transmission et la bande de blocage adjacente ; elles sont exprimées en distance (nm) ou en pourcentage (%) de la longueur d'onde du bord (cut-off ou cut-on respectivement).
  • Chez Edmund Optics, il s'agit de la distance entre le point de transmission de 10% et celui de 80%.
  • Exemple : Un filtre passe-haut de 500 nm avec une pente de 1% présente une transition sur une largeur de bande de 5 nm (1% de 500 nm) de 10 à 80% de transmission.
Filtres Passe-Haut
Filtres Passe-Haut

Filtres Coupe-Bande

Les filtres coupe-bande transmettent la lumière d'une certaine gamme de longueurs d'onde clairement définie et bloquent les longueurs d'onde adjacentes.

Principales spécifications
  • Également appelés « Filtres d'arrêt de bande » ou « Filtres de rejet de bande".
  • Leur bande de blocage (ou bande d'arrêt) est la bande spectrale qui est bloquée, souvent une ligne laser.
  • Le blocage peut être obtenu par absorption ou par réflexion.
  • Les traitements rugate peuvent être très efficaces pour les filtres coupe-bande réfléchissants.
Filtres Coupe-Bande
Filtres Coupe-Bande

Filtres Dichroïques

Les filtres dichroïques séparent une large gamme spectrale en deux composantes, une composante réfléchie et une composante transmise.

Principales spécifications
  • Également appelés « miroirs dichroïques » ou « séparateurs de faisceaux ».
  • Remarque : L'expression « filtres dichroïques » est aussi parfois utilisée pour désigner les filtres d'interférence.
  • Conçus souvent pour un AOI de 45°.
  • Couramment utilisé pour séparer la source d'excitation et la fluorescence émise dans les applications de fluorescence.
  • Possibilité de concevoir des filtres dichroïques passe-haut ou passe-bas.
Filtres Dichroïques
Filtres Dichroïques

Filtres Passe-Bande Multibandes

Filtres Passe-Bande Multibandes

Filtres RVB Segmentés

Filtres RVB Segmentés

Filtres en Verre Coloré

Filtres RVB Segmentés

 Besoin de petites quantités rapidement ?

Voir la Boutique en ligne d’Edmund Optics® pour la plus grande sélection de composants optiques prêts à l'emploi au monde, avec une livraison le jour même.

Calculateur des prix des filtres en verre coloré

Devis pour des tailles personnalisées.

Demander un devis
 
 

Glossaire

FAQ  Largeur de bande
Aussi appelée bande passante, la largeur de bande est la gamme de longueurs d'onde utilisée pour désigner une partie spécifique du spectre qui traverse l'énergie incidente à travers un filtre. Le premier ordre est toujours à la longueur d'onde de conception du filtre.
FAQ  Blocage
La quantité de blocage est la quantité de lumière qui est rejetée, non transmise, par un filtre à l'extérieur de la bande passante. Il est exprimé comme le rapport entre l'énergie totale transmise à l'extérieur de la bande passante et l'énergie totale transmise à l'intérieur de la bande passante. Les valeurs de blocage sont données sur une plage de longueurs d'onde spécifiée.
FAQ  Gamme de blocage
La gamme de blocage est une plage de longueurs d'onde utilisée pour spécifier une région spectrale d'énergie qui n'est pas transmise par un filtre. Il est typiquement spécifié en termes de densité optique (OD)
FAQ  Longueur d’onde centrale (CWL)
Utilisée pour désigner la longueur d'onde du pic de transmission d'un filtre, c'est le point médian déterminé par les longueurs d'onde de la bande passante où la transmittance est de 50% du pic (dénotée par la largeur à mi-hauteur).
FAQ  Long. d'onde de coupure cut-off
La longueur d'onde de coupure est la longueur d'onde à laquelle la transmission diminue à 50% dans un filtre passe-bas.
FAQ  Longueur d'onde de coupure cut-on

Dans la terminologie des filtres, la longueur d’onde de coupure cut-on est la longueur d'onde à laquelle la transmission augmente jusqu'à 50% du débit dans un filtre passe-haut.

FAQ  Filtre
Les filtres sont des composants optiques qui transmettent, réfléchissent ou absorbent certaines longueurs d'onde ou fréquences de lumière. Les types de filtres comprennent les filtres passe-bande, passe-haut, passe-bas, coupe-bande d’interférence, coupe-bande rugate, de couleur, dichroïque, et à densité neutre.
FAQ  Largeur à mi-hauteur (FWHM)

Une région de longueur d'onde spécifique de la largeur de bande d'un filtre définie par les deux points de la bande passante où la transmittance correspond à 50% du pic.

FAQ  Filtre passe-haut

Type de filtre dans lequel la bande de transmission est une région de longueurs d'onde plus longues que la région bloquée.

FAQ  Filtre à densité neutre (ND))

Type de filtre qui produit une valeur constante d'atténuation, ou densité optique, sur une largeur de bande (c.-à-d. spectralement plate). Il est utile pour atténuer ou réduire la lumière globale dans un système.

FAQ  Filtre coupe-bande

Type de filtre conçu pour bloquer une largeur de bande présélectionnée et transmettre toutes les autres longueurs d'onde dans la plage de conception du filtre. Les filtres coupe-bande sont fabriqués selon la méthode de l'empilement diélectrique qui consiste à utiliser une série de couches minces de matériaux diélectriques, d'indice de réfraction alternant.

FAQ  Densité optique (OD)

La densité optique est une valeur qui décrit la quantité d'énergie qui peut traverser un matériau optique. Elle est directement liée à la transmission du matériau. Plus la OD est grande, plus la lumière est bloquée.

FAQ  Pic de transmittance

Valeur de transmission la plus élevée pour la lumière transmise par un filtre.

FAQ  Longueur d'onde de pic

La longueur d'onde de lumière qui a la valeur de transmittance la plus élevée.

FAQ  Réflexion

Rayonnement qui change de direction, mais pas de longueur d'onde, après contact avec la surface d'un matériau.

FAQ  Filtre passe-bas

Type de filtre dont la bande de transmission est une plage de longueurs d'onde de longueurs d'onde plus courtes, généralement inférieures à la région bloquée.

FAQ  Transmission

Quantité d'énergie rayonnante qui traverse un milieu optique et qui n'est ni absorbée, ni réfléchie, ni diffusée.

FAQ  Longueur d’onde

La distance crête à crête couverte par un cycle d'onde électromagnétique. Elle est inversement liée à la fréquence. Plus la longueur d'onde est longue, plus la fréquence est faible ; inversement, plus la longueur d'onde est courte, plus la fréquence est élevée.

 
Edmund Optics logo

Au service de nos clients avec des solutions distinctes :

Boutique en ligne

Plateforme unique pour les
meilleures marques et les meilleurs
produits en optique et photonique

Services de fabrication

Fabrication sur mesure et en série
de composants et de systèmes
optiques et d'imagerie de qualité