Guide de sélection des miroirs paraboliques hors axe
Introduction aux Miroirs Paraboliques Hors Axe
Les Miroirs Paraboliques ont la capacité de focaliser la lumière collimatée sans introduire d'aberration sphérique. Un Miroir Parabolique Hors Axe (OAP) est simplement une section latérale d'un miroir parabolique principal (Figure 1). La lumière collimatée qui arrive sur un miroir OAP est focalisée sur un point. Cependant, contrairement à un miroir parabolique centré, un miroir OAP présente l'avantage d'offrir un espace interactif plus important autour du point focal sans perturber le faisceau, comme le montre la Figure 2.
![Miroirs paraboliques hors axe traités or](https://productimages.edmundoptics.com/7741.jpg)
Figure 1 : Miroirs paraboliques hors axe traités or
![Schéma d'un OAP montrant comment sa forme unique permet d'accéder au point focal du miroir](/media/5obgbyv5/fig-1-oapm.gif?rmode=max)
Figure 2 : Schéma d'un OAP montrant comment sa forme unique permet d'accéder au point focal du miroir
Selon la section d'une forme parabolique qu'un miroir OAP reproduit, l'angle entre le point focal et l'axe central du rayon peut être grand ou petit. La Figure 3 représente ce phénomène en modélisant respectivement un miroir de 15° et de 45° hors axe. Remarque : Il est important de maintenir le faisceau incident parallèle à l'axe optique, tout déplacement angulaire produisant une aberration comatique.
![Schémas de miroirs OAP 15 degrés et 45 degrés](/media/wald5xcw/fig-2-oapm.gif?rmode=max)
Figure 3 : Schémas de miroirs OAP 15° et 45°
Traitements de miroirs OAP
Edmund Optics propose des miroirs paraboliques hors axe avec une grande variété d'options de traitement, en stock et prêts à être expédiés immédiatement (Figure 4). Une conception et une fabrication entièrement personnalisées sont également possibles.
![Courbes de réflectance pour les options de traitement des miroirs OAP](/media/gakbtb5s/fig-4-mmcv3.png?rmode=max)
Figure 4 : Courbes de réflectance pour les options de traitement des miroirs OAP
L’impact de la rugosité de surface sur les performances
La rugosité des surfaces décrit les erreurs à haute fréquence spatiale sur les surfaces optiques. Elle influe sur la quantité de lumière dispersée involontairement par la surface dans différentes directions (Figure 5). Cet écart par rapport à la forme idéale de la surface est souvent mesuré en Angstroms (Å) et les OAP Edmund Optics® sont spécifiés comme ayant une rugosité de surface RMS <50Å ou <100Å. Pour en savoir plus, consultez notre Note d’Application Rugosité des miroirs paraboliques hors axe tournés au diamant.
![Profils de dispersion typiques](/media/podgn3q3/fig-5-oapmv2.gif?rmode=max)
Figure 5 : Profils de dispersion typiques montrant que les OAP de qualité standard (à gauche) produisent plus de lumière diffusée alors que les OAP TECHSPEC® 50Å comparables (à droite) réduisent la quantité de lumière diffusée indésirable
Guide de sélection des miroirs OAP
Le guide de sélection suivant fournit des informations utiles sur les différentes options de miroirs OAP disponibles chez Edmund Optics®.
Miroirs Paraboliques Hors Axe TECHSPEC® | |||||
---|---|---|---|---|---|
Options de traitement | Options d'angle d’offset | Options de rugosité de surface | Alignement à travers les trous inclus | Conçus pour les impulsions laser ultrarapides | |
OAP d'Or | Or nu et protégé Ravg ≥94% à 700 - 800 nm Ravg ≥97% à 800 - 2.000 nm Ravg ≥98% à 2.000 - 12.000 nm |
15°, 30°, 45°, 60° et 90° | <50 Å et <100 Å | Non | Non |
OAP Aluminium | Aluminium protégé Ravg ≥85% à 400 - 700 nm Ravg ≥97% à 2.000 - 12.000 nm Aluminium amélioré Ravg >89% à 250 - 450 nm Ravg >85% à 250 - 700 nm |
15°, 30°, 45°, 60° et 90° | <50 Å et <100 Å | Non | Non |
OAP Argent | Argent protégé Ravg ≥ 98% à 2 000 - 12.000 nm |
90° | <100Å | Non | Non |
OAPs Raie Laser | Traitements Raie Laser Réflectivité >99,5% aux longueurs d'onde de conception Nd:YAG |
90° | <50 Å | Non | Non |
OAPs Ultrarapides Traités Argent Amélioré | Ultrarapides Traités Argent Amélioré Ravg >99% à 600 - 1000 nm, 0° Rs >99% à 540 - 1000 nm, 45° Rp >98.5% à ~730 - 870 nm, 45° |
90° | <50Å | Non | Oui, dispersion de retard de groupe 0 ±20 fs2 à 600 - 1050 nmm |
OAP avec Trous de Passage d'Alignement | Traitement d’aluminium amélioré, d’aluminium protégé et d'argent protégé | 90° | <50Å | Oui | Non |
Tableau 1 : Comparaison des différents OAP disponibles chez Edmund Optics
Capacités de personnalisation d’OAP
Les ingénieurs d'Edmund Optics® conçoivent et fraisent au diamant des OAP, des miroirs elliptiques hors axe et d'autres optiques personnalisés. Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur notre fraisage au diamant en interne et visitez le lien ci-dessous pour en savoir plus et obtenir un devis.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.