Produit ajouté au panier

Lentilles Asphériques

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Lentilles Asphériques en Verre Poli Lentilles Asphériques en Verre Poli
  • Applications exigeant les plus hauts niveaux de précision
Lentilles Asphériques pour l’Infrarouge Lentilles Asphériques pour l’Infrarouge
  • Performance limitée par la diffraction dans l’infrarouge
Lentilles Asphériques Moulées en Verre Lentilles Asphériques Moulées en Verre
  • Lentilles de petit diamètre pour la collimation et la focalisation laser
Lentilles Asphériques à Correction de Couleur Lentilles Asphériques à Correction de Couleur
  • Performances sur une large gamme de longueurs d'onde
Lentilles Condenseur Lentilles Condenseur
  • Alternative économique aux lentilles asphériques de précision
TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses Lentilles Asphériques Moulées en Plastique
  • Applications portables sensibles au poids

LENTILLES ASPHÉRIQUES SUR MESURE

Fabrication aux États-Unis et à Singapour

En stock et sur mesure, de la conception et du prototype à la production en série

Finition fine MRF dépassant constamment la précision de surface λ/40

CONTACTEZ-NOUS
Ressources recommandées

Comment fabrique-t-on une lentille asphérique ?

Edmund Optics® fabrique des millions de composants optiques chaque année sur ses quatre sites mondiaux. Rejoignez-nous pour découvrir la création d'une lentille asphérique, du moulage à la métrologie en passant par le meulage, le polissage et le centrage.

  En savoir plus

Plus d'informations sur les lentilles asphériques

Les Lentilles Asphériques sont utilisées pour éliminer l'aberration sphérique dans toute une gamme d'applications, comprenant les scanners de codes barres, la collimation du diode laser, ou l'intégration OEM ou R&D. Les lentilles asphériques utilisent une conception avec un élément unique qui contribue à réduire le nombre de lentilles trouvées dans des assemblées optiques comportant plusieurs lentilles. Autrement dit, à la différence des lentilles conventionnelles ayant une surface sphérique frontale, les lentilles asphériques comportent une surface frontale plus complexe et leur courbure varie progressivement à partir du centre de la lentille jusqu'à sont bord. Cette réduction du nombre d'éléments total permet non seulement de diminuer la taille du système ou du poids, mais simplifie également le processus d'assemblage. L'intégration des asphères dans une application telle que la focalisation de la sortie d'une diode laser peut non seulement réduire le coût total, mais peut également surpasser les assemblages traditionnels conçus avec des lentilles optiques sphériques traditionnelles.

Edmund Optics propose des lentilles asphériques permettant de répondre à de nombreuses applications. Une lentille asphérique peut être proposée avec une gamme de traitements pour le spectre Ultraviolet (UV), la lumière visible ou le spectre Infrarouge (IR). Les lentilles asphériques peuvent être traitées UV, UV-VIS, VIS, NIR chez Edmund Optics. Les lentilles achromatiques asphérisées sont également disponibles et combinent la correction de l'aberration sphérique des lentilles asphériques avec la correction des couleurs d'une lentille achromatique. Les lentilles asphériques hybrides plastique sont des alternatives aux lentilles achromatiques asphérisées, sensibles au poids, qui présentent une combinaison de focalisation diffractive et réfractive.

Comparaison des profils de surface sphérique et asphérique
Figure 1: Comparaison des profils de surface sphérique et asphérique
Aberration sphérique dans une lentille sphérique (gauche) par rapport à une lentille asphérique (droite)
Figure 2: Aberration sphérique dans une lentille sphérique (gauche) par rapport à une lentille asphérique (droite)

FAQ(s)

  

Que sont les lentilles asphériques condenseur?

Les lentilles asphériques condenseur sont un type particulier de lentille asphérique. Elles sont idéales pour condenser ou focaliser les rayons lumineux incidents pour des applications d'éclairage et de collimation. Alors que les lentilles sphériques sont des lentilles qui ont la forme d'une sphère coupée par un plan, les asphères ou lentilles asphériques sont des lentilles dont le profil de surface n'est pas sphérique. Pour plus d'informations sur les asphères, lisez Tout sur les lentilles asphériques.
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer