Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
|
Intelligence artificielle en périphérie et apprentissage en profondeur |
|
L'augmentation de la résolution, moteur de l'innovation |
|
Technologie des caméras neuromorphiques |
|
Imagerie SWIR économique |
Les progrès rapides de la technologie des capteurs et de l'automatisation apportent des changements significatifs à l'industrie de la vision industrielle, optimisant des secteurs tels que la fabrication, la santé, les véhicules autonomes et la robotique grâce à l'intelligence artificielle (IA), aux logiciels de vision et à une nouvelle architecture matérielle. Ces changements permettent d'accroître la productivité, de réaliser des économies et d'améliorer les bases de décision dans un certain nombre d'applications dans tous les secteurs d'activité.
L'IA en périphérie, ou IA Edge, est un type particulier d'intelligence artificielle qui utilise des algorithmes et des réseaux neuronaux d'apprentissage profond directement avec des dispositifs informatiques à la périphérie d'un réseau. Le traitement des données s'effectue principalement à bord de la caméra et les informations sont exportées directement vers le nuage connecté. Ces systèmes ont l'avantage d'automatiser les opérations et les processus répétitifs afin d'optimiser la consommation d'énergie, la latence du réseau et d'accroître l'efficacité globale des applications.
L'intelligence artificielle n'est pas en soi une tendance nouvelle. Les modèles de réseaux neuronaux d'apprentissage profond sont appliqués aux applications à un rythme croissant pour obtenir des résultats incroyables. Ce qui distingue la Caméra CMOS de Vision Intelligente Lucid Vision Labs™ SENSAiZ, c’est la combinaison unique de la haute résolution avec l'intelligence artificielle. Les itérations précédentes de l'IA pour la vision industrielle utilisaient des capteurs de résolution légèrement inférieure, échantillonnant l'image à des résolutions VGA.
Lucid Vision Labs s'est associé à Sony pour combiner le capteur de caméra de vision industrielle IMX500 de 12,33 mégapixels à la plateforme d'apprentissage en profondeur AITRIOS. Ensemble, ces technologies permettent aux utilisateurs finaux de développer des outils d'IA pour accroître l'efficacité des applications, économiser les ressources telles que l'énergie et la bande passante, et explorer les frontières de nouveaux espaces d'application. En outre, d'autres fabricants de caméras et d'autres logiciels permettent d'atteindre des objectifs similaires, notamment certains modèles de caméras Cognex associés au logiciel Vidi AI.
La vision industrielle basée neuromorphique, également appelée vision industrielle à événements, est une méthode d'imagerie dans laquelle le capteur de la caméra, parfois appelé capteur de vision dynamique (DVS), enregistre en continu l'intensité de l'exposition, sans être obstrué par l'obturateur. Au niveau de chaque pixel, les changements d'intensité sont enregistrés de manière asynchrone et parallèle, à l'instar des réseaux neuronaux, ce qui permet de conserver des ressources informatiques limitées embarquées.
L'imagerie neuromorphique présente une faible latence (de l'ordre de la microseconde) et une haute résolution temporelle, ce qui permet d'éliminer complètement le taux d'images en ne capturant que les informations essentielles sur le mouvement. En outre, grâce à l'élimination du taux d'images, les images ont une résolution dynamique élevée et un faible flou de mouvement, tout en consommant peu d'énergie. Ce type d'imagerie présente un potentiel pour la robotique, les véhicules autonomes et de nombreux autres secteurs industriels.
L'imagerie infrarouge à ondes courtes (SWIR) utilise la lumière dans la bande d'ondes comprise entre 0,9 et 1,7 µm, mais peut également inclure la lumière comprise entre 0,7 et 2,5 µm. Comme les longueurs d'onde du SWIR se situent en dehors du spectre visible et que les capteurs en silicium typiques utilisés pour la lumière visible ne sont sensibles qu'à la lumière jusqu'au spectre infrarouge proche (entre 650 nm et 1 µm), les capteurs SWIR sont construits avec d'autres matériaux, notamment l'arséniure d'indium et de gallium (InGaAs) et le phosphure d'indium (InP). Traditionnellement, ces capteurs étaient très difficiles à fabriquer et leur prix était élevé. Toutefois, les progrès réalisés ces dernières années dans les techniques de fabrication des capteurs SWIR ont considérablement amélioré l'efficacité de la fabrication, et donc leur accessibilité financière.
Les prix précédemment élevés des caméras SWIR ont créé des obstacles à l'adoption de nouvelles applications. Les applications actuelles de cette technologie sont donc quelque peu limitées à la surveillance de l'agriculture et de l'environnement, à l'inspection de la qualité pour les applications industrielles, y compris les produits pharmaceutiques, et à l'astronomie. Avec un prix plus abordable, les utilisateurs finaux seront en mesure d'explorer de nouveaux domaines d'application, notamment la restauration d'œuvres d'art et bien plus encore (Figure 5).
Passer la souris pour voir l'image SWIR
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.