Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
|
Géométrie en instance de brevet comportant un pied dépassant de l'arrière du miroir |
|
Réduit considérablement la contrainte sur la surface réfléchissante, en évitant la déformation de la surface |
|
Découple la contrainte de surface et la stabilité de position lorsque le miroir est monté par le pied |
|
Le coût est inférieur à celui des solutions existantes ayant des performances similaires |
Le montage de miroirs plats par leurs bords dans une monture cinématique impose une contrainte à la surface du miroir. Il en résulte une distorsion et une réduction de la qualité du front d'onde réfléchi, ce qui est particulièrement perceptible lors de l'utilisation de miroirs de haute qualité. Les miroirs à pied, en revanche, sont montés à partir d'un « pied » de plus petit diamètre dépassant de l'arrière du miroir, ce qui réduit considérablement la contrainte sur la surface du miroir, lui confère une grande stabilité et permet de réduire les coûts. Ces miroirs peuvent remplacer une monture cinématique plus coûteuse et plus complexe et un miroir conventionnel.
La planéité spécifiée pour un miroir de première surface peut ne pas refléter la planéité réelle de celui-ci dans son application finale. Le positionnement du miroir dans un support et l’application d’une pression pour le fixer déforme la surface, ce qui dégrade la qualité du front d'onde réfléchi. C'est ce qui s'est produit lorsque les ingénieurs d’Edmund Optics® ont monté un miroir conventionnel d'une planéité de λ/10 et l'ont fixé avec un couple de serrage pouvant atteindre 12 pouces-onces (« à la main »). La planéité s'est dégradée jusqu'à λ/5, ce qui a modifié la spécification d'un facteur 2.
SLes miroirs à pied sont constitués de substrats de verre monolithiques façonnés selon leur géométrie caractéristique. Tout contact entre un miroir à pied et sa monture mécanique se fait par la tige du miroir, ce qui réduit considérablement la contrainte exercée sur la surface du miroir (Figure 1). Une simple monture cinématique permet de fixer les miroirs à pied avec un degré élevé de stabilité de position sans affecter notablement les performances. Afin de maintenir une planéité similaire, les miroirs conventionnels devraient être fixés à l'aide de montures cinématiques beaucoup plus complexes et coûteuses. Le coût total d'un miroir à pied et d'une monture simple est inférieur à celui d'un miroir conventionnel et de la monture complexe qui serait nécessaire pour maintenir une planéité similaire.
Pour quantifier le niveau d'aberrations introduites dans un miroir à tige λ/10 et un miroir conventionnel à première surface λ/10, les deux ont été placés dans une monture cinématique identique tout en appliquant un couple de serrage contrôlé. Comme le montre la Figure 2, le miroir à tige a conservé sa spécification de planéité λ/10 grâce à un couple de serrage pouvant atteindre 12 pouces-onces (ce qui est considéré comme « manuel »), tandis que le miroir conventionnel est sorti de la spécification sous le même couple avec une planéité finale de λ/5. Figure 2 sépare également les contributions des différentes classifications d'aberrations optiques, révélant que l'aberration la plus préjudiciable était l'astigmatisme, suivi par l'erreur de puissance.
Nos Miroirs à Pied astandards sont disponibles sans traitement ou avec des traitements métalliques standard notamment l'aluminium amélioré, l'or protégé et l'argent protégé. Contactez-nous si vous êtes intéressé par d'autres types de traitement.
La géométrie unique conçue pour minimiser les contraintes de surface et la déformation des Miroirs à Pied est en instance de brevet sous la demande de brevet provisoire américaine n° : 63/080,154.
Oui, veuillez nous contacter pour discuter de vos besoins spécifiques.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.