Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
|
Les miroirs diélectriques conventionnels laissent passer une certaine quantité de lumière |
|
La lumière transmise non désirée introduit du bruit, peut diminuer les performances et rend les systèmes laser moins sûrs |
|
Le substrat opaque des Miroirs Schwarz sans Transmission absorbe cette lumière indésirable |
|
Un substrat de silice fondue modifié conserve les principales propriétés de la silice fondue |
Pour éviter la transmission de lumière indésirable dans les systèmes laser, on place souvent des stoppeurs de faisceau derrière chaque miroir diélectrique. Bien qu'ils soient hautement réfléchissants, une petite quantité de lumière fuit toujours à travers les traitements de miroirs diélectriques. Cette transmission indésirable peut traverser directement le substrat du miroir ou créer des réflexions fantômes à l'intérieur de celui-ci, ce qui diminue les performances du système laser et peut même créer des problèmes de sécurité.
Les nouveaux Miroirs Schwarz sans Transmission d'Edmund Optics peuvent réduire de manière significative le besoin de stoppeurs de faisceau derrière les composants. Ces miroirs sont de nouveaux composants optiques qui utilisent des substrats de silice fondue opaques modifiés pour réduire la propagation de la lumière à travers le miroir de plusieurs ordres de grandeur tout en conservant >98 % des propriétés de réflexion du miroir. Le substrat lui-même apparaît noir (Schwarz Mirrors en anglais, « schwarz » signifiant « noir » en allemand) mais les propriétés bénéfiques de la silice fondue sont maintenues. L'utilisation d'un Miroir Optique Noirci peut minimiser la taille des systèmes optiques et améliorer la sécurité en éliminant la lumière laser parasite.
Si la majorité de la lumière laser incidente est réfléchie par les traitements de miroirs diélectriques conçus pour ces longueurs d'onde, une certaine quantité de lumière sera toujours transmise au substrat à travers le traitement. La silice fondue et d'autres substrats de miroir courants peuvent permettre à cette lumière de sortir par l'arrière du miroir ou de créer une réflexion fantôme, introduisant ainsi de la lumière parasite dans le système. Les longueurs d'onde situées en dehors de la bande de réflexion du miroir peuvent également traverser le miroir et contribuer davantage au bruit du système, réduisant ainsi ses performances.
Les Miroirs Schwarz sans Transmission sont construits à partir d'une silice fondue modifiée qui maintient le seuil élevé de dommage laser (LIDT) et la faible expansion thermique de la silice fondue tout en bloquant la transmission de lumière indésirable (Figure 1). Ils présentent un coefficient d'expansion thermique typique de 0,55x10-6/K, sont opaques et fonctionnent essentiellement comme des filtres à densité neutre.
La Figure 2 démontre le blocage supérieur de la lumière d'un substrat en silice fondue modifié du Miroir Optique Noirci. Il n'est donc plus nécessaire de placer des stoppeurs de faisceau derrière les miroirs, ce qui réduit le coût total, le poids et la taille du système.
Afin d'évaluer les performances des Miroirs Schwarz sans Transmission, une ébauche de 25 mm de diamètre et de 5 mm d'épaisseur en silice fondue noire a été découpée et polie sur une face. La transmission à travers le matériau a été mesurée à l'aide d'un laser à ondes continues de 532 nm pompé par diode (DPSS) avec une puissance de sortie de 500 mW et une photodiode à base de silicium capable de mesurer aussi peu que 500 nW avec une résolution de 10 nW. Aucun signal n'a été détecté, ce qui implique une transmission de <500 nW et donc une densité optique (DO) >7.
Cette ébauche a été amincie et polie à 4 mm, 3 mm et finalement 2 mm sans aucune transmission enregistrable afin de mieux comprendre la capacité du matériau à atténuer la lumière visible. En utilisant un amplificateur lock-in capable d'enregistrer des OD jusqu'à 9, l'échantillon de 2 mm ne donnait toujours aucune transmission pour le domaine visible.
Ensuite, le même laser et la même photodiode ont été utilisés pour comparer un Miroir Optique Noirci et un miroir diélectrique conventionnel avec un substrat en silice fondue. Les deux miroirs avaient un diamètre de 25 mm, une épaisseur de 5 mm et le même traitement diélectrique hautement réfléchissant conçu pour 532 nm. Le laser a été atténué à 137 mW et dirigé sur les miroirs à un angle de 45° comme indiqué sur la Figure 2. La photodiode a enregistré des mesures à la fois devant et derrière les miroirs pour déterminer la réflexion et la transmission. Les Figures 3 et 4 combinent les données de deux échantillons différents de Miroirs Schwarz sans Transmission et de deux échantillons de miroirs conventionnels en silice fondue, qui ont tous été mesurés cinq fois chacun.
L'intensité réfléchie a été mesurée à 12,7 mm (proche) et 304,8 mm (éloigné) de chaque optique sur une durée de cinq minutes. En moyenne, ces Miroirs Schwarz sans Transmission ont réfléchi 118,2 mW de la lumière incidente à la distance étendue, atteignant 98,7% de la performance de réflexion des miroirs conventionnels en silice fondue (119,6 mW). Dans la plupart des systèmes, les Miroirs Schwarz sans Transmission pourraient remplacer les miroirs conventionnels en silice fondue sans changement notable de la performance de réflexion.
La transmission a été mesurée à 304,8 mm derrière l'optique, sur l'axe du faisceau incident. Les échantillons conventionnels en silice fondue ont transmis >84 µW de lumière, tandis que les Miroirs Schwarz sans Transmission n'avaient aucune transmission mesurable avec cette source, transmettant à nouveau en dessous du seuil de 500 nW de la photodiode.
Oui, les Miroirs Schwarz sans Transmission peuvent être fabriqués sur mesure pour différentes tailles et options de traitement. Il est important de garder à l'esprit que la spécification de la densité optique diminue à mesure que les substrats deviennent plus fins.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.