Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
|
Une lentille liquide intégrée dans un objectif télécentrique pour un autofocus rapide |
|
Un système qui supprime l'erreur de parallaxe lors des changements de distance de travail |
|
Une télécentricité maintenue sur toute la gammee de distance de travail |
|
Idéaux pour les applications de jaugeage, de mesure et de positionnement |
Les objectifs télécentriques à lentille liquide fournissent des mesures rapides, précises et exactes. Ils facilitent et améliorent le rendement des systèmes d'inspection. Les objectifs télécentriques conventionnels offrent une distance de travail fixe et ne peuvent pas s'adapter aux différentes distances de travail. Pour inspecter des objets en profondeur avec un objectif télécentrique conventionnel, il faut soit repositionner l'objet ou bien utiliser un nouvel objectif télécentrique doté d'une distance de travail différente. Cette contrainte induit des retards dans la mesure et réduit le rendement. En revanche, quelques millisecondes suffisent aux objectifs télécentriques à lentille liquide pour surmonter ces contraintes de vitesse en se refocalisant sur différentes distances de travail. L'animation ci-dessous (Figure 1) montre comment un objectif télécentrique à lentille liquide peut être utilisé pour inspecter des circuits intégrés en ajustant rapidement la distance de travail et en refocalisant sur les différentes broches.
Ils augmentent le rendement d'inspection de produits dans les applications de vision industrielle. Un objectif d'imagerie conventionnel nécessite une refocalisation mécanique pour des objets de tailles différentes, ce qui induit un retard et limite la cadence d'inspection. Par contre, pour les objectifs télécentrqiues à lentille liquide, quelques millisecondes suffisent pour se refocaliser sur différentes distances de travail.
Le champ de vision angulaire des objectifs conventionnels conduit à une diminution du grossissement lorsque la distance entre l'objet et la lentille augmente, ce qui entraîne une erreur de parallaxe ou de perspective. Ceci se traduit par une diminution de la précision : le changement de grossissement fait varier la mesure observée par système d'imagerie en cas de déplacement de l'objet, même si ce dernier reste dans la profondeur de champ de l'objectif. Les objectifs télécentriques éliminent toute erreur de parallaxe grâce à un champ de vision constant et non angulaire. Ils ne présentent donc aucun changement de grossissement selon la profondeur. Ceci est illustré dans la figure 2, qui compare les images de deux cubes différents à différentes distances de travail en utilisant soit un objectif télécentrique ou un objectif à focale fixe conventionnel.
Cependant, les objectifs télécentriques sont optimisés pour une distance de travail spécifique. L’intégration d’une lentille liquide permet à un objectif de pallier les changements de distances de travail, tout en conservant la télécentricité et la qualité d’image sur toute la gamme de distance de travail.
Pour en savoir plus sur la télécentricité, veuillez lire notre note d’application sur les avantages de la télécentricité.
Les lentilles liquides sont de petites cellules contenant un liquide de qualité optique. Ce liquide peut changer de forme lorsqu’un courant ou une tension est appliqué aux bornes de la cellule, ce qui provoque le changement de la distance focale et de la distance de travail de l’objectif. Les lentilles liquides sont une solution parfaite pour les applications d’imagerie qui nécessitent une refocalisation rapide, d’une capacité de rendement élevée et d’une certaine adaptation à des changements de distances de travail.
Les Objectifs Télécentriques à Lentille Liquide TECHSPEC® MercuryTL™ d’Edmund Optics® disposent d'une lentille liquide intégrée pour un autofocus rapide tout en maintenant la télécentricité sur toute la gamme de distances de travail. Ils combinent parfaitement les performances établies de nos objectifs télécentriques TECHSPEC® à la flexibilité d’une lentille liquide.
En savoir plusOui, nous pouvons fabriquer des objectifs télécentriques à lentille liquide personnalisés, adaptés à votre application spécifique. Pour plus d’informations, veuillez contacter nos ingénieurs du service technique.
Oui, nous pouvons intégrer des lentilles liquides dans d’autres types d’objectifs en tant demande personnalisée. Nous proposons également les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx, modulaires qui vous permettent d’intégrer des accessoires interchangeables, notamment des lentilles liquides, des ouvertures fixes et des porte-filtres internes.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.