Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
La tomographie par cohérence optique (OCT) est une technologie d'imagerie optique non invasive et à haute résolution qui crée des images en coupe transversale à partir de signaux d'interférence reçus d'un objet à étudier et d'une optique de référence. L'OCT est couramment utilisé dans le domaine médical pour obtenir en temps réel des images bidimensionnelles (2D) et tridimensionnelles (3D) in vivo pour la visualisation directe des structures tissulaires.
L'OCT permet d'améliorer le diagnostic des maladies ophtalmiques, telles que la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA, une maladie de la rétine), qui provoque une vision floue, ou la rétinopathie diabétique, en caractérisant quantitativement les changements dans la structure et l'apparence du tissu rétinien. L'efficacité des thérapies peut également être suivie à l'aide de l'OCT en quantifiant l'épaisseur de la rétine et les biomarqueurs pour déterminer si la maladie progresse. L'OCT peut également être adapté à la cardiologie, où il permet de diagnostiquer la probabilité d'une crise cardiaque. L'une des principales causes des crises cardiaques est l'athérosclérose, qui se produit lorsque des plaques de graisse rompues et du calcium s'accumulent à l'intérieur de la paroi de l'artère, bloquant ainsi la circulation sanguine. L'OCT permet de détecter les plaques vulnérables avant leur rupture en visualisant les plaques dans la paroi artérielle avec une résolution d'image de 5-7 µm pour déterminer la taille, la forme et l'emplacement de la plaque. En ophtalmologie comme en cardiologie, la capacité de diagnostiquer avec précision et à un stade précoce les maladies dégénératives rend les traitements plus efficaces et permet de mieux comprendre la progression cellulaire et les voies de nombreuses maladies incurables.
Edmund Optics fournit une large gamme d'optiques idéales pour les systèmes OCT, y compris des cubes séparateurs et lames séparatrices de faisceau, des miroirs diélectriques à large bande, des lentilles, des sources d'illumination et des systèmes d'imagerie OCT de table complets de Lumedica.
La tomographie par cohérence optique (OCT) est une technique d'imagerie médicale puissante utilisant la lumière pour capturer des images tridimensionnelles à haute résolution à partir de la dispersion optique dans les tissus biologiques. Les principes sont basés sur une simple interférométrie avec la lumière proche infrarouge pour pénétrer efficacement le milieu biologique. Il existe un compromis entre la pénétration en profondeur et la résolution que d'autres technologies peuvent résoudre, mais l'OCT est souvent couplé à celles-ci pour garantir la précision et les images multimodales.
Il existe une variété de techniques de diagnostic avancées utilisées pour traiter les maladies et les affections de l'œil. De plus en plus de techniques et de dispositifs voient le jour grâce à la progression de la technologie optique, ce qui augmente la précision et la rapidité du diagnostic des maladies et permet de comprendre et de trouver des remèdes aux maladies incurables.
Chirurgie oculaire au laser destinée à corriger la vision humaine. Le LASIK est une chirurgie réfractive visant à corriger la myopie et l'astigmatisme en utilisant un laser pour remodeler la cornée de l'œil, ce qui améliore l'acuité visuelle.
Branche de la médecine qui traite de l'anatomie, de l'étude et des maladies de l'œil. L'œil est l'un des principaux indicateurs permettant de diagnostiquer un certain nombre d'affections graves. En raison de sa facilité d'accès et de son haut niveau de transmission, l'œil est devenu un « étalon-or » de l'imagerie médicale non invasive grâce à divers moyens et technologies tels que la tomographie par cohérence optique (OCT).
Identification biométrique automatisée utilisant des algorithmes mathématiques pour identifier et reconnaître correctement l'iris/la pupille d'un individu. Cette forme de reconnaissance biométrique est très fiable, car le dessin des yeux d'un être humain est totalement unique, stable sur de longues périodes et peut être distingué et reconnu à grande distance.
Forus Health a tiré parti de l'expertise d'EO en matière de conception optique et de composants prêts à l'emploi pour construire 3nethra, un dispositif ophtalmique abordable et portable permettant de diagnostiquer les maladies oculaires évitables en Inde. L'Inde a un faible ratio d'ophtalmologistes par rapport à la population, et cet appareil facile à utiliser aide à identifier et à prévenir les cataractes et les glaucomes, ainsi que les problèmes de rétine diabétique, de réfraction et de cornée.
Plus d'informationLes maladies courantes de l'œil, détectées par des techniques de diagnostic avancées, sont répertoriées ci-dessous. Ces affections surviennent pour diverses raisons, comme l'âge ou un traumatisme contondant, mais elles sont plus facilement détectées et traitées grâce aux progrès de l'optique dans le secteur, ce qui permet de mettre à jour les technologies et les équipements médicaux pour une utilisation rapide, portable et simplifiée.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.