Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Please accept marketing-cookies to watch this video.
Les composants optiques d'Edmund Optics® (EO) sont utilisés dans d'innombrables applications liées aux sciences de la vie et dans des dispositifs médicaux tels que les appareils qPCR, les microscopes à fluorescence (confocaux, multiphotonique, super-résolution), les cytomètres à flux (tri cellulaire), les ophtalmoscopes, la tomographie par cohérence optique (OCT) et bien d'autres encore. Les composants optiques de ces dispositifs permettent de détecter, de diagnostiquer et de traiter des pathologies telles que la COVID-19, les cancers, la dégénérescence maculaire, la rétinopathie diabétique, le glaucome, les troubles génétiques, les déséquilibres hormonaux dans le cerveau, l'apoptose dans le sang, etc.
EO propose tous les composants optiques dont vous avez besoin pour construire des dispositifs médicaux, tels que des filtres de haute précision, des lentilles, des miroirs, des séparateurs de faisceau, des polariseurs, des objectifs de microscope, etc. En outre, le portefeuille d'EO comprend une gamme de sources lumineuses et de caméras pour compléter votre installation, que vous conceviez un microscope, un système OCT ou un autre type de dispositif médical basé sur l’optique.
La cytométrie en flux est une technique d'analyse utilisée dans diverses applications des sciences de la vie pour compter, inspecter ou trier des particules en solution telles que des cellules uniques. Cette technique permet d'analyser des populations cellulaires mixtes - par exemple à partir du sang, de la moelle osseuse, ou même de tissus solides tels que des tumeurs lorsque ceux-ci sont dissociés en cellules individuelles. La cytométrie en flux est utilisée dans de nombreuses disciplines telles que l'immunologie, le cancer, la virologie et la biologie moléculaire, ainsi que la surveillance des maladies infectieuses. Les cytomètres en flux sont constitués de lentilles, de filtres optiques, de miroirs, de prismes et d'autres composants optiques destinés à diriger la lumière, lesquels sont essentiels au bon fonctionnement de ces systèmes.
En savoir plusFiltres Optiques
VOIR TOUS
L'imagerie par fluorescence est une technique puissante, très sensible et non invasive utilisée dans les sciences de la vie pour visualiser et surveiller les processus biologiques dans des cellules vivantes ou fixées, des tissus ou même des organismes complets. La fluorescence est l'émission d'un rayonnement, visible ou invisible, par une substance telle qu'un colorant fluorescent (fluorophore ou chromophore), après excitation par la lumière ou un autre rayonnement électromagnétique. Il y a un bon nombre de colorants et de protéines fluorescents sur le marché, qui peuvent être utilisés pour marquer les structures biologiques avec une grande spécificité. Les techniques basées sur la fluorescence sont variées et comprennent la qPCR, le séquençage de l'ADN et de nombreuses techniques de microscopie telles que la microscopie confocale, multiphotonique et à nappe de lumière. Les jeux de filtres de fluorescence sont particulièrement importants pour séparer la lumière d'excitation de la fluorescence émise et consistent généralement en une combinaison d'un filtre d'excitation, d'un filtre dichroïque et d'un filtre d'émission avec des profils de transmission optimisés pour correspondre aux caractéristiques spectrales de certains fluorophores.
En savoir plusObjectifs Corrigés à l'Infini
VOIR TOUS
La tomographie par cohérence optique (OCT) est une technologie d'imagerie optique non invasive et à haute résolution qui crée des images en coupe transversale à partir de signaux d'interférence reçus d'un objet à étudier et d'une optique de référence. L'OCT permet d'améliorer le diagnostic des maladies ophtalmiques, telles que la dégénérescence maculaire liée à l'âge (une maladie de la rétine), qui provoque une vision floue, ou la rétinopathie diabétique, en caractérisant quantitativement les changements dans la structure et l'apparence du tissu rétinien. Edmund Optics fournit une large gamme d'optiques idéales pour les systèmes OCT, y compris des cubes séparateurs et lames séparatrices de faisceau, des miroirs diélectriques à large bande, des lentilles, des sources d'illumination et des systèmes d'imagerie OCT de table complets Lumedica.
En savoir plusLentilles Optiques
VOIR TOUTES
La manipulation de la lumière est essentielle dans la lutte contre la COVID-19, causée par le nouveau coronavirus. Les professionnels de la santé et les chercheurs de première ligne utilisent des systèmes composés d'une grande variété de composants optiques, notamment des filtres, des miroirs, des lentilles, des objectifs, etc. Ces systèmes comprennent des dispositifs de réaction en chaîne de la polymérase (PCR) qui reproduisent des échantillons d'ADN pour les tests, des systèmes de détection d'anticorps, des dispositifs de détection de la fièvre par infrarouge, des robots de nettoyage UV et des systèmes de surveillance du sang des patients reliés à des ventilateurs.
En savoir plus
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.