Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Indication de la planéité entre pic et creux d'une surface donnée en termes d'ondes (un multiple ou une partie d'une longueur d'onde de référence). Par exemple, une spécification de 1/4 d'onde signifie que la planéité de la surface s'écarte d'un quart de la longueur d'onde utilisée pour tester la surface. Si la longueur d'onde est de 550 nm, la planéité doit être maintenue à 140 nm près afin de produire une précision de surface de 1/4 d'onde. Les données sont également exprimées en RMS (racine carrée moyenne), c'est-à-dire que les valeurs de pic à creux sont élevées au carré, puis la racine carrée est prise dans leur moyenne.
See also Reference Wavelength
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.