Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
A single perfect polarizer will block 50% of incident light. Add in Fresnel reflections and you are at 42% transmission. For example, our TECHSPEC® Linear Polarizing Laminated Film transmits 38% for a single pass; so only about 4% is being lost to absorption. This is typical for linear polarizers because they are absorptive polarizers. Reflective, or refractive, polarizers like Glan-Thompson will have slightly better transmission, but these are typically not larger than 1” in size thereby limited the applications in which they can be employed.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.