Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
In a birefringent material, such as a retarder, the fast axis is the axis through which the light travels faster. For a retarder, the fast axis is typically labeled and marks the axis on the retarder that is used as a reference for whichever desired effect is needed. For a ½ wave (½λ) retarder, the orientation of the fast axis is what determines the orientation of the linearly polarized light emitting from the retarder. For instance, if you rotate a ½ wave retarder 45° with respect to the linear polarized light entering the retarder, then the light emitted by the retarder will be rotated 90° from the incident polarized light. The slow axis in a retarder is the axis through which the light travels slower.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.