Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Traditionally, the birefringent materials of choice for retarders have been naturally-occurring crystalline materials such as calcite, mica and quartz. Some applications now require performance versatility beyond what these crystals can offer. Using birefringent polymers for polarization control offers a unique combination of high performance and cost-effectiveness.
Precision polymer retarders feature carefully aligned birefringent polymer sheets laminated between two precision BK7 windows. Polymer materials offer a lower birefringence than quartz and can therefore be made into true zero-order retarders of reasonable thickness. They also offer excellent angular field-of-view since they are true zero-order retarders.
Polymer retarders are much less sensitive to incidence angle than quartz retarders. The curve below compares the change in retardance as a function of incidence angle for polymer and quartz retarders. A polymer retarder changes by less than 1% over a ±10° incidence angle.
The temperature sensitivity of laminated polymer retarders is about 0.04% per °C, allowing operation over moderate temperature ranges without significantly degrading retardance accuracy.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.