Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
A retarder can be used at a different wavelength than the design wavelength and still maintain its phase, if it is tilted about its fast or slow axis. If tilted about the fast axis, the design wavelength can only be changed to a shorter wavelength. If tilted about the slow axis, the design wavelength can only be changed to a longer wavelength. To determine the amount of tilt required, use the following equation:
θ = sin-1 (λnew / λdesign) , where
θ = the angle on the output side of the retarder from the optical axis to the back surface of the retarder
Example: If a ¼λ retarder is tilted about the fast axis and it is designed at 1064nm, then it can still be used as a ¼λ retarder for a 670nm source if it is tilted by 39 degrees.
If on the other hand the retarder is not tilted and a wavelength other than the design wavelength is used, there will be a phase shift. A ¼λ retarder has a phase shift of 90°. A ½λ retarder has a phase shift of 180°. To determine the amount of the phase shift, use the following equation:
δ = 360° (Δ n τ / λ ) , where
δ = the retardation angle
Δ n = the birefringence factor
τ = the thickness of the sheet
λ = the wavelength of light
Example: For a ¼λ retarder, since the phase shift (δ ) is 90°, Δ nτ = ¼ = 140nm (for λ =560nm). So if a source at 850nm is used for a ¼λ retarder with a design wavelength of 560nm, then δ = 360° multiplied by (140nm/850nm)= 59.29°. Solving now for Δ nt is (δ λ / 360°)= λ (59.29° / 360°) = 0.165λ » λ /6, the phase shift.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.