Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® offers the following types of prisms: right angle, penta, amici roof, Schmidt, dove, littrow, equilateral, trihedral (retroreflection), rhomboid, anamorphic, wedge, light pipe homogenizing rods and compound parabolic concentrators.
Right angle prisms deviate line of sight by 90°.
Penta prisms, half penta prisms, and amici prisms deviate line of sight by 90° without inverting or reverting images; their geometric shapes lend each to different applications.
Schmidt prisms deviate line of sight by 45° while inverting and reverting images.
Dove prisms rotate images by twice the prism rotation angle.
Littrow prisms can be used in two ways: uncoated littrow prisms disperse white light into its component colors and coated littrow prisms deviate line of sight by 60°.
Equilateral prisms disperse white light into its component colors.
Trihedral prisms, or retroreflection prisms, produce 180° beam reflection.
Rhomboid prisms displace the optical axis without inverting images.
Anamorphic prisms expand the incident beam diameter in one direction.
Wedge prisms can be used individually or in pairs: individually, it is used to deviate a laser beam by a set angle, or in pairs, they create an anamorphic prism pair.
Light pipe homogenizing rods homogenize non-uniform light sources. Tapered light pipes also reduce output NA.
Compound parabolic concentrators work similarly to light pipe homogenizing rods; they collect and homogenize light from divergent sources.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.