Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
These values refer to the surface accuracy specification for the polished substrate of a mirror. Surface Accuracy describes the maximum allowable deviation of an optical surface from a perfect surface. If the mirror were flat, the value would give a reference as to "how flat". Since the test method used for inspecting surface accuracy uses a specific wavelength, the value is defined in terms of this wavelength. All catalog values refer to a maximum peak-to-valley value at 632.8nm. For high accuracy parts, the amount of deviation is so small that the value is defined as a fraction of a wavelength of light. For example, a ¼-wave mirror has a surface accuracy of 158.2nm (0.25 x 632.8nm), which is equivalent to 6.2 micro inches. The lower the value of the fraction, the higher the accuracy. Typically only values less than ¼-wave are considered as precision and values less than 1/10-wave as high precision quality. As a comment on notation, the following values are equivalent: ¼-wave, ¼λ, and λ/4, where λ is the value of the test wavelength.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.