Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
When polarized light is incident on a conductive surface like a metallic coating, a 180° phase factor gets added to the beam. If you start with linear polarized light, this rotates the polarization direction from θ to θ +180° which is the same linear polarization direction. Circular polarization, which can be defined as two equal linear states with 90° phase difference between them, undergoes a more obvious change. 180° is added to the phase difference and it becomes 270° (or -90°). This means the linear state that was leading is now lagging the other (orthogonal) piece by a quarter wave.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.