Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
The principal plane is defined as the imaginary surface at which a lens appears to bend light rays. The focal length is the distance from the backward principal plane to the backward focal point. The principal point is the point where the principal plane hits the optical axis.
1/s´ = 1/f + 1/s
s´ is the distance from image to principal point backwards
s is the distance from object to first principal point
f is the focal length
Another helpful formula is the one for Distance to Vertex:
S x H = -r x d /[ (n-1) d + n (r2 - r1)]
S is the vertex plane
H is the principal plane
r is radius
d is thickness
n is refractive index of the glass substrate
Both of the above equations can be used for two lens or two element systems. Edmund Optics® also offers complete prescription information for our negative achromatic lenses. You can input the specifications we provide into a program such as Olive, or pull up our stock numbers in the Zemax lens catalog and model whatever system you require.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.