Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
An ND, or neutral density filter, is a type of filter designed to decrease the intensity of the input light without affecting the color (or spectral) distribution. Due to this neutral characteristic, the filters appear gray in color. ND filters are typically designated by their optical density (OD). Transmission for an ND filter can be calculated by using the equation T=10-OD x 100 = Percent transmission Where OD is the optical density of the ND filter. Typical applications for ND filters include decreasing light consistently over the visible or near infrared spectrum, protecting sensing devices from excessive intensity, such as blooming/overexposure of CCD cameras or testing the linearity of a photodetector or photodiode. ND filters are preferred over polarizers for reducing light in the case of extreme light intensities.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.