Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
A refractive line generator uses a cylinder or rod lens to focus a laser in only one axis only (drop-moved placement) in order to create a line of light. A diffractive line generator uses a flat optic with an etched microstructure that breaks apart a laser beam and forms an interference pattern in the shape of a laser line. Refractive optics do not correct for the inherent Gaussian profile of a laser beam and form a line with a "hot spot" in the center and fading edges. Diffractive optics will create a line that is uniform in thickness over its length, but is segmented. Diffractive line generators also cause a small portion of the light to be redirected into different diffractive orders, which causes additional faint lines to appear. Some laser line generators use a unique patented Powell glass lens design in order to achieve a continuous (not segmented) line with an even distribution along the length of the line.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.