Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les montages de réseaux concaves peuvent être à monochromateur ou à polychromateur (spectrographes). Les spectrographes à cercle de Rowland et les montages polychromateurs (également appelés spectrographes à champ plat) sont deux configurations courantes de montages de réseaux concaves. Edmund Optics® propose des Réseaux de Diffraction Concaves ZEISS dans les deux configurations.
Dans un spectromètre utilisant un cercle de Rowland, la fente d'entrée, la source d'éclairage et le centre du réseau concave se trouvent tous sur le cercle Rowland, qui a un diamètre égal au rayon tangentiel de la courbure du réseau. Ce montage a été conçu en 1883 par Henry A. Rowland, qui a également été le premier à définir les réseaux concaves de qualité spectroscopique. Les spectres enregistrés à l'aide de cette configuration de montage sont généralement exempts de défocalisation et de coma primaire sur toute la gamme de longueurs d'onde et l'aberration sphérique est négligeable. Cependant, l'astigmatisme peut causer des problèmes d'efficacité d’un appareil, car une fraction importante de la lumière diffractée est perdue. Par conséquent, les configurations en cercle de Rowland sont mieux adaptées lorsqu'une source de lumière de forte intensité est utilisée.
Les spectromètres à montage polychromateur (spectrographes à champ plat) utilisent une disposition fixe de la fente d'entrée, du réseau concave et du plan d'image plat, qui est un réseau de détecteurs linéaires couvrant les longueurs d'onde d'intérêt. Le plan plat de l'image est rendu possible par la modification du motif des rainures du réseau holographique par des méthodes d'interférométrie ou d'espacement variable des lignes (VLS), qui changent le plan focal du réseau, passant d'une forme courbe à une surface plane. Cela permet de maintenir la résolution tout en réduisant les aberrations telles que l'astigmatisme. Les appareils à montage polychromateur ont une meilleure efficacité de collecte de la lumière et offrent une haute résolution sur les capteurs d'imagerie plats.
L'un des principaux avantages de l'utilisation d'un réseau concave dans les configurations à cercle de Rowland et à polychromateur est que, contrairement aux appareils qui utilisent des réseaux plans, aucune optique de focalisation supplémentaire, comme des miroirs concaves sphériques, n'est nécessaire.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.