Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Yes. A variable density beamsplitter has linearly varying reflection and transmission percentages across its length. Actually any neutral density filter with a metallic coating (typically inconel) can be used as a beamsplitter. Catalog values state optical densities at a 0° (or normal) angle of incidence, which can be quickly converted to transmission values (see Frequently Asked Questions on filters). The coating is designed to transmit a specific amount of energy, but as a result of the metallic coating a certain amount will be reflected. When using a filter of this nature as a beamsplitter, please note that absorption characteristics and changes of angle (0° to 45°) will dramatically affect the actual reflection/transmission energy split. Edmund Optics offers a linear Variable Density Beamsplitter that is primarily used as a variable neutral density filter.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.