Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
A diopter is a measurement of power and has units of inverse meters.
Power (diopters) = 1/EFL where EFL = effective focal length of a lens with units of meters
For a thin lens element, the power is calculated below. Using the magnifying power (MP) of a magnifier or comparator you can calculate the power in diopters.
For the smaller magnifiers:
Power (diopters) = MP/0.25 where EFL is in units of meters
For the larger magnifiers:
Power (diopters) = (MP-1)/0.25 where EFL is in units of meters
Note that this should not be confused with prism diopters. This is also a measure of power, typically used with wedge prisms, that is defined as a 1cm deviation of an input beam at a distance of 1m from the prism.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.