Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Operating the diode at the low end of the temperature range can extend its lifetime. High operating temperatures are often the reason for laser failure. The lifetime of a typical module will be cut in half for every 8°C increase in temperature. Note the specific operating and storage temperature ranges for each specific laser diode module. Power supplies should also be selected to run at the lowest voltage value in order to extend lifetime. Heat sinks are recommended in order to transfer heat away from the laser diode module and must be used if operating near maximum voltages. The heat sink should be mounted toward the front of the module (this is the location of the diode) and a 1-inch outer diameter sleeve is typically sufficient. Our laser diode pivot mount offers both heat sinking and alignment features. Handling can also effect lifetime and performance. Although our laser diode modules offer varying degrees of ESD protection (Electro-Static Discharge), high-energy discharges or energy spikes can cause permanent damage. Diode modules typically have a lifetime of 10-20,000 hours compared to the typical 100,000 hours of the raw diode component. Please note that due to the construction of green diode-pumped solid-state laser modules, they are extremely sensitive to temperature.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.