Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Almost all our laser diode modules are preset internally to accept only a certain amount of voltage in order to operate the laser. "Power variable" lasers however typically operate on a 3-wire lead principle, where the additional lead can be used to adjust the internal potentiometer by varying the voltage. The other two electrical leads are the common positive (red) and negative (black) used for operating power. The case housing is typically set to a positive potential, which should be taken into consideration in order to properly ground the housing and not damage the laser. Power supplies should be selected to run at the lowest voltage value in order to extend lifetime. Heat sinks are recommended and must be used if operating near maximum voltages.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.