Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Our Helium-Neon lasers are typically available as either linearly polarized (to a stated ratio) or randomly polarized. Randomly polarized lasers are not "unpolarized". When the laser is first started, the polarization shifting follows a sinusoidal pattern but becomes randomized after warm-up as the effective length of the cavity lengthens and is stabilized. The axis is random, but the polarization state is always linear. For linearly polarized lasers, the ratio represents the amount of light in one polarization axis compared to an orthogonal axis. The plane polarization "E" vector orientation for horizontally positioned rectangular-housed lasers is vertical and for cylindrical-housed lasers it is also vertical, if the laser head is rotated such that the power cable is positioned at 270° (6 o'clock).
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.