Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Unlike ordinary incandescent bulbs, LEDs do not have a filament that burn out. LEDs emit light when electricity runs through a semiconductor material, which, in turn, excites electrons.
Compact, energy efficient, and economical, LED illumination is a great choice for both industrial and laboratory applications. Available in different configurations, such as ring lights, backlights, domelights, or arranged in custom configurations, LEDs can be easily integrated into virtually any illumination task. A main advantage of LED illumination is the freedom to easily select white, IR, RGB, or specific wavelength outputs in a variety of different geometries. An RGB output is recommended for applications that require user adjusted color balance, while Red and IR LEDs are a great choice for monochromatic applications. LEDs are also able to be strobed and/or overdriven, which can often be an invaluable function for high speed imaging applications on assembly lines. Intensity control is also possible with certain intensity controllers and power supplies. Very long lifetimes with predictable intensity fall-off are further benefits of using LED illumination sources.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.