Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Fiber optic light guides, like optical fibers themselves, do not produce beam-like outputs. They are very good for transmitting light and produce rather quickly diverging cones of light. Due to symmetry principles in fiber optics, the output angle of a fiber is approximately the same as the input angle.
The full acceptance angle is defined as the maximum allowable input/output angle for each light guide and is directly related to the numerical aperture specification (NA). For instance, our typical glass fiber light guides will accept a cone of light approximately 68°, which corresponds to 0.55. Quartz UV light guides have an acceptance angle that is dependant on wavelength and fiber bundle length; for our 36"" length UV guides, the angles are 42° at 254nm and 35° at 546nm for bundles fully illuminated by a source at half intensity. If the input angle, say 30°, is smaller than the acceptance angle, say 68°, then the output angle will still be 30°, not the 68° that one might think. If a fiber is overfilled, the output angle will be slightly less than the acceptance angle due to losses. Using light guides in conjunction with our Fiber-Lite Focusing Lenses will allow the output beam to be focused or collimated.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.