Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
If a pattern (such as a crosshair) is needed to be placed over the image in a digital system, the combination of an image capture board and image analysis software can be used. If the same effect is needed for an analog system, a video micrometer is typically used. It is a device capable of laying controlled lines or patterns on an analog video output signal that is transmitted to a video printer or monitor. The only other way to place crosshairs, guidelines, or complex patterns on the image is to use a glass reticle placed in the video lens or microscope. Since most video lenses do not have this ability, using an electronic device is a viable alternative solution. For microscopes, an eyepiece that can accept a reticle is used and a relay lens is then used to connect the scope to the camera. Since different video micrometers have different functions, care must be taken to select the model that has the necessary capabilities.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.