Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Microscope objectives come in many different designs. Three of the most common are achromatic, semi-plan and plan. In an achromatic objective, which is the most common type, there is one achromatic lens. Achromatic objectives correct for color and have a flat field in about the center 65% of the image. This is not to say that the outer 35% of the image will be blurry- this just means that if there are aberrations, they occur in the outer 35% of the image. A semi-plan, or semi-planar objective, is an intermediate between the achromatic and the plan objective. Semi-plan (sometimes called micro-plan as well) objectives have an 80% flat field. A plan (or planar) objective corrects better for color and spherical aberration than either the semi-plan or the achromatic objective. Plan objectives have a flat field about the center 95% of the image. While plan objectives give you flatter fields than achromatic objectives, they also have a higher price.
Eyepieces for both microscopes and telescopes come in varying optical designs. The major differences between the three microscope eyepiece designs we carry is listed below:
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.