Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Under most conditions, a laser beam cannot be seen traveling through the air. Since our eyes are essentially light collectors, we can only see light that enters the eye and is imaged onto our retina. When a laser beam encounters dust, mist, or smoke, some fraction of the light is scattered in the direction of the viewer's eyes and therefore becomes visible. Since these particles are rather small and will not stop the entire beam, all the tiny reflections make the beam look solid or continuous. This is why the beam appears to slowly fade as the dust (or scattering medium) dissipates. In the absence of any type of scattering medium, the beam will only be visible as a spot when it reaches its target and energy reflects back to the viewer. This principle can easily be demonstrated by using a flashlight on a dark night: if it is foggy, you can see the cone of light coming from the flashlight; if it is not foggy, you can only see the light as a spot at its target. If you see something that appears to contradict this concept, it is usually just 'movie magic'.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.